브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아-케이엠파워, ‘월드IT쇼 2023’에서 IT 핵심 제품 선보인다

• 대형엔〮터프라이즈 데이터센터부터 엣지, 소규모 환경에 맞는 IT 인프라 제품 제안

• 데이터센터 기반설비 전문 파트너로서, 동반성장을 위한 상생 파트너십 유지

에너지 관리 및 자동화 분야의 디지털 혁신을 선도하고 있는 글로벌 기업 슈나이더 일렉트릭 코리아(www.se.com/kr/ko/, 한국지사 대표 김경록)가 케이엠파워(KM POWER, www.kmpower.co.kr, 대표 김종억)와 4월 19일(수)부터 21일(금)까지 서울 코엑스에서 열리는 ‘2023 월드IT쇼 (WIS 2023)’에 공동으로 참가한다.

2023 월드IT쇼(WIS)는 국내 최대 규모 정보통신기술 (ICT) 전시회로, 올해는 ‘세계의 일상을 바꾸는 K-디지털(Changing our life, K-Digital)’을 슬로건으로 국내외 최신 ICT트렌드 및 기술 산업 동향과 전망을 확인하고, 참가업체의 실질적 비즈니스 확대를 위해 마련됐다.

슈나이더 일렉트릭은 코엑스 1층 B홀에 케이엠파워와 공동으로 부스를 운영한다. 양사는 대형엔〮터프라이즈 데이터센터부터 엣지, 소규모 환경에 맞는 전력 및 IT 인프라 핵심 제품들을 선보일 예정이다.

슈나이더 일렉트릭과 케이엠파워는 중소규모 기업을 위한 무정전 전원 공급장치(UPS)를 선보인다.  리튬 이온 배터리를 탑재한 ‘스마트 UPS 리튬이온(Smart-UPS Lithium Ion)’는 작고 가벼워 엣지 인프라와 함께 구성하기에도 부피나 무게 등의 부담이 적다. 리튬이온 배터리는 기존 UPS들의 납축전지(Valve Regulated Lead Acid, 이하 VRLA) 배터리를 사용하는 UPS와 비교할 때, 총 소유비용(TCO) 측면에서도 기존 대비 50% 정도의 절감 효과를 기대할 수 있는 것이 특징이다.

그리고 간편한 구성과 모니터링을 위한 직관적 디스플레이 인터페이스를 갖춘 산업용 3상 UPS ‘이지 UPS(Easy UPS)’와 모듈러형 배터리를 제공하는 고가용성 전원보호용 UPS로 데이터센터에 활용가능한 ‘갤럭시 VS(Galaxy VS)’를 소개한다.

또한 양사는 엣지 컴퓨팅의 효율적 구축을 도와주는 마이크로 데이터센터(Micro Data Center)에도 주목하고 있다. 이는 데이터센터 인프라에 필수적인 전력, 쿨링, 보안, 원격감시, 인프라 관리 등의 사전 조립 및 테스트가 완료된 소형 데이터센터로, 슈나이더 일렉트릭 '에코스트럭처 데이터센터(EcoStruxure for Datacenter)'와 활용 가능하다.

이 밖에도, 엣지컴퓨팅 환경에 적합한 랙 시스템(Rack System)인 Netshelter SX와 전원공급을 책임지는 PDU 그리고 IT 인프라 내진설계를 위한 바닥공조인 유니플레어 황산칼슘 코어 이중마루를 선보인다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 시큐어파워 사업부 최성환 본부장은 ”케이엠파워와 공동으로 마련된 ‘2023 월드IT쇼(WIS)’ 부스는 디지털 혁신을 위해 슈나이더 일렉트릭이 지향하는 IT솔루션을 가장 잘 보여주는 자리라고 생각한다.”며, ”전세계 화두로 떠오르고 있는 중소 규모의 데이터센터를 위한 전력 및 인프라 보호 솔루션을 통해 파트너사가 성장할 수 있는 기반을 지속적으로 마련할 예정”이라고 전했다.

Wiztopic의 블록체인 인증 플랫폼 채택

2019년 10월 2일부터 슈나이더 일렉트릭이 통신 보안을 위해 Wiztrust의 콘텐츠를 인증합니다. Wiztrust.com 웹사이트에서 기업 통신용 인증을 확인할 수 있습니다.
보도 자료 보기 [PDF, 184KB] 새 창에서 열기
이 페이지 공유:

Chat

질문이 있거나 도움이 필요하십니까? 슈나이더 일렉트릭은 도울 준비가 되어 있습니다.