브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아, 파워맥스와 몰드 변압기 시장 확대 협력

파워맥스의 광범위한 국내 유통망을 통해 몰드 변압기 시장 점유율 확대 목표

한국, 2024년 5월 21일 – 에너지 관리 및 자동화 분야의 디지털 혁신을 선도하고 있는 글로벌 기업 슈나이더 일렉트릭 코리아(www.se.com/kr/ko/, 한국지사 대표 김경록)가 중전기기 분야의 국내 대표 기업인 파워맥스(대표 장세창, 장동진)와 몰드 변압기 시장 확대 협력을 위한 MOU를 체결했다.

이번 협력을 통해 슈나이더 일렉트릭은 몰드 변압기의 국내 시장을 더욱 확대할 예정이다. 슈나이더 일렉트릭은 파워맥스의 광범위한 국내 유통망과 고객 서비스 네트워크를 통해 몰드 변압기 시장 점유율 확대는 물론, 국내외의 제품 인지도를 상승시키는 것을 목표로 한다.

변압기의 한 종류인 몰드 변압기는 유체가 사용되지 않고 공기 또는 건조한 고체로부터 절연체를 사용하여 전기 에너지를 변환하는 변압기를 뜻한다. 몰드 변압기는 불연성이기 때문에 안전성이 높고, 유지보수가 쉽고 경제적인 것이 특징이다. 주로 실내에 설치된 전력 공급 시스템에서 널리 사용되고 있다.

슈나이더 일렉트릭은 35년 이상의 노하우로 개발한 배전용 몰드 변압기 트라이할(Trihal)을 선보이고 있다. 해당 제품은 열악한 조건에서도 높은 수준의 안전성과 신뢰성을 제공하는 몰드 변압기로, 슈나이더 일렉트릭의 IoT 기반 디지털 플랫폼 에코스트럭처(EcoStuxure)와도 연결되어 보다 쉬운 상태 모니터링 가능하다. 특히 열 모니터링을 통해 품질이 낮은 전기 연결을 쉽게 식별할 수 있어 장비 수명을 연장할 수 있으며, 손쉽게 정보 확인이 가능해 유지 관리 비용을 낮출 수 있다.

슈나이더 일렉트릭은 한국에서의 몰드 변압기 시장 확대를 위한 영업력과 유통망을 갖춘 경쟁력 있는 비즈니스 파트너 확보를 추진하고 있었다. 변압기 업계에서 높은 마켓 쉐어를 가진 파워맥스는 풍부한 기술력와 전문성을 갖춘 슈나이더 일렉트릭의 전략적 공급 파트너로 충분한 역량을 입증했다.

2000년 설립된 파워맥스는 유입식 변압기를 개발 및 제조하는 국내 회사로, 국내 변압기 업계에 큰 영향력을 미치고 있다. 특히 파워맥스의 장세창 회장은 이천전기 회장, 전기관련단체협의회 초대회장, 전기협회 이사 등을 역임하고 있을 뿐만 아니라, 금탑산업훈장 수훈(2022년 12월) 등 시장 및 영업 인력에 대한 뛰어난 접근성을 가지고 있다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 김경록 대표는 “몰드 변압기의 고객 수요 충족을 위해 한국 파트너가 필요한 상황이었으며, 파워맥스의 넓은 국내 유통망을 통해 좋은 시너지를 낼 수 있을 것이라 생각한다”며 “파워맥스와의 이번 협력을 통해 데이터센터, 상업용 빌딩, 석유화학 등의 분야에 슈나이더 일렉트릭의 몰드 변압기 적용을 더욱 확대할 것이다”라고 전했다.

파워맥스 장동진 대표는 “파워맥스의 국내 변압기 유통 노하우와 슈나이더 일렉트릭의 효율성 높은 제품이 뛰어난 시너지를 발휘할 수 있을 것이다”라며 “몰드 변압기뿐만 아니라, 적극적인 비즈니스 전개를 통해 양사가 동반 성장할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

이번 MOU 체결식에는 슈나이더 일렉트릭 김경록 대표를 비롯하여, 파워맥스 장세창 회장, 장동진 대표이사 등 양사 관계자들이 참석했다.

Wiztrust의 블록체인 인증 플랫폼 채택

2019년 10월 2일부터 슈나이더 일렉트릭이 통신 보안을 위해 Wiztrust의 콘텐츠를 인증합니다. Wiztrust.com 웹사이트에서 기업 통신용 인증을 확인할 수 있습니다.
보도 자료 보기 [PDF, 184KB] 새 창에서 열기
이 페이지 공유: