브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아, IEC 국제 표준 인증 고압 무정전절체스위치(MV-CTTS) 출시

슈나이더 일렉트릭 코리아와 아스코가 합작으로 출시하는 첫 번째 제품

에너지 관리 및 자동화 분야의 디지털 혁신을 선도하고 있는 글로벌 기업 슈나이더 일렉트릭 코리아(www.se.com/kr/ko/, 한국지사 대표 김경록)가 자회사 아스코(ASCO)와 IEC 국제 표준 인증의 고압 무정전절체스위치(Medium Voltage CTTS, 이하 IEC MV-CTTS)를 공동개발해 출시했다.

슈나이더 일렉트릭은 2017년 자동 전환 스위치 분야의 선두업체인 아스코(ASCO)를 인수해 비즈니스를 전개하고 있다. 이번 신제품 IEC MV-CTTS는 자사 내 두 브랜드가 합작으로 출시하는 첫 번째 제품으로, 각 사의 엔지니어들이 제품 경쟁력을 높이기 위해 제품을 연구하고 적용해 최적의 동작으로 시너지를 낸 모델이다. 이 제품은 안정적이고 높은 신뢰성을 보장할 수 있다는 장점을 가지고 있다고 회사는 설명했다.

슈나이더 일렉트릭이 새롭게 선보이는 ASCO IEC MV-CTTS는 전 세계적으로 검증된 Group 5 컨트롤러를 사용해 UL(북미 공인 국제 안전인증 시험 기관) 인증을 받은 기존 제품과 동일한 기능을 갖추고 있으며, 다양한 옵션을 제공해 크리티컬한 환경에서 전력 안정성을 보장한다.  

기존 진공차단기는 인출 시 별도의 인출트럭이 필요해 보관과 운영의 번거로운 점이 있었지만, 이 제품은 인출트럭이 내장된 RoF(Roll on Floor) 방식으로 더욱 편리하고 안전한 서비스를 제공한다. 모드버스(Modbus) RTU, TCP/IP, SNMP 등 다양한 통신 프로토콜을 제공해 전력감시 시스템을 통해 제품의 운전 상태를 모니터링할 수 있으며, 자체 웹페이지를 통해 설정을 변경하고 절체 동작을 구현할 수 있다.

또한, IEC 62271-200, 2011의 LSC2B-PM Class 구조로써, 각 파트별 금속 격벽으로 유지보수가 용이하며, 아크 사고로부터 인명피해를 최소화할 수 있는 동급 최강의 특성인 내아크 시험 ‘IAC AFLR등급’을 보유하고 있다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 파워프로덕트 사업부 권지웅 본부장은ASCO MV-CTTS는 기본적으로 미국 인증인 UL 규격을 따르지만, 고객에게 다양한 선택지를 제공하기 위해 아스코의 135년 기술이 녹아 있는 IEC 규격의 MV-CTTS를 새롭게 출시하게 됐다”며 “새롭게 출시한 MV-CTTS 최근 급증하는 데이터센터, 헬스케어 시설 전력이 중요한 현장에서 기존 ASCO UL MV-CTTS 더불어 비즈니스 연속성을 강화할 있다. 이를 통해 글로벌 시장에서의 입지가 더욱 확고해질 전망이다라고 전했다.

한편 아스코는 IEC(국제표준규격), 미국안전규격 인증(UL), CE(유럽통합인증), 네덜란드 전기안전인증(KEMA) 4개의 인증마크를 모두 획득한 세계 유일한 회사로, 지난 2017 11 슈나이더 일렉트릭에 합병됐다.

Wiztopic의 블록체인 인증 플랫폼 채택

2019년 10월 2일부터 슈나이더 일렉트릭이 통신 보안을 위해 Wiztrust의 콘텐츠를 인증합니다. Wiztrust.com 웹사이트에서 기업 통신용 인증을 확인할 수 있습니다.
보도 자료 보기 [PDF, 184KB] 새 창에서 열기
이 페이지 공유:

Chat

질문이 있거나 도움이 필요하십니까? 슈나이더 일렉트릭은 도울 준비가 되어 있습니다.