브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

슈나이더 일렉트릭, 하이퍼스케일 IT 솔루션을 위한 차세대 고효율 UPS ‘갤럭시 VXL’ 출시

초대형 데이터센터와 클라우드 기반 대형 상업시설에 적합한 차세대 무정전전원장치(UPS)

한국, 2024년 12월 4일 – 에너지 관리 및 자동화 분야의 디지털 혁신을 선도하고 있는 글로벌 기업 슈나이더 일렉트릭(www.se.com/kr/ko/, 한국지사 대표 김경록)이 초대형 데이터센터와 클라우드 기반의 대형 상업시설에 적합한 차세대 무정전전원장치(UPS) ‘갤럭시 VXL(Galaxy VXL)’을 출시했다.

갤럭시 VXL은 500~1,250kW(400V) 용량을 지원하는 3상 무정전전원장치(UPS)로, 고밀도 기술은 물론 안정적이고 내결함성 있는 설계를 모두 갖춰 대규모 데이터센터와 클라우드 및 서비스 제공업체 시설의 핵심 IT 인프라에 최적화된 성능을 제공한다.

해당 제품은 컴팩트한 사이즈로 기존의 갤럭시 V 시리즈(Galaxy V-Series) UPS 대비 설치 공간을 50~70% 개선했으며, 에너지 효율성을 극대화하면서도 가용성과 운영 효율성, 핵심 부하 보호 기능을 강화하여 총소유비용(TCO)을 최소화할 수 있다.

또한 갤럭시 VXL은 이중 변환 모드에서 최대 97.5%, 특허 받은 고효율 모드인 이컨버전(eConversion)에서는 최대 99%의 효율을 달성하여 업계 최고의 클래스 1 전력 보호 기능을 제공한다. 에너지 절감을 통해 3년 내로 초기 투자 비용을 회수할 수 있으며, UPS 시스템의 탄소 배출량도 절반 수준으로 절감해 지속 가능한 운영 환경을 가능케 한다.

특히 갤럭시VXL의 확장 가능한 모듈형 설계는 초기 설비 투자비용을 절감하면서, 필요에 따라 추가 모듈을 간편하게 확장할 수 있다. 국제 안전 규정을 준수하는 라이브 스왑(Live Swap) 기능을 통해 온라인 상태에서도 전력 모듈을 안전하게 추가 및 교체할 수 있어 작업자를 더 안전하게 보호할 수 있으며, 3단계 배터리 관리 시스템(BMS)을 통해 배터리 안전성을 향상하고, N+1 이중화를 구현할 수 있어 별도의 설치 공간 없이도 시스템 가용성을 최대 10배까지 향상시킬 수 있다. 더불어 갤럭시VXL는 리튬 이온 배터리 및 기존 VRLA 배터리와의 호환성을 모두 지원하여, 중요 부하에 대한 안정적이고 유연한 런타임을 제공한다.

또한, 리튬 이온 배터리와 스마트 전력 테스트 모드(SPoT)로 전기 사용량을 절감할 수 있으며, 슈나이더 일렉트릭의 DCIM 솔루션인 에코스트럭처 IT(EcoStruxure IT) 플랫폼의 원격 감시 기능과 연결된다. 이를 통해 언제, 어디서든 주요 전력 데이터를 실시간으로 모니터링하여 성능, 품질, 안전성을 극대화할 수 있다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 시큐어파워 사업부 최성환 본부장은 “갤럭시 VXL은 고밀도 설계와 뛰어난 에너지 효율성으로 국내 대형 데이터 센터 운영자들이 직면한 효율성 및 지속 가능성의 문제를 해결하는 전력 보호 솔루션으로, 고효율 전력 관리 솔루션이 필요한 상업 시설에서 더욱 안정적인 에너지 관리와 비용 절감 효과를 누릴 수 있을 것이다”라며 “슈나이더 일렉트릭은 앞으로도 고객의 지속 가능한 성장을 지원할 수 있는 혁신적인 에너지 관리 솔루션을 제공할 예정이다”라고 설명했다.

Wiztopic의 블록체인 인증 플랫폼 채택

2019년 10월 2일부터 슈나이더 일렉트릭이 통신 보안을 위해 Wiztrust의 콘텐츠를 인증합니다. Wiztrust.com 웹사이트에서 기업 통신용 인증을 확인할 수 있습니다.
보도 자료 보기 [PDF, 184KB] 새 창에서 열기
이 페이지 공유:

Chat

질문이 있거나 도움이 필요하십니까? 슈나이더 일렉트릭은 도울 준비가 되어 있습니다.