여러 복잡한 단계를 거쳐야 하는 배터리 제조 공정은 각 단계에서 고도의 정밀성과 일관성이 요구된다. 이에 공정이 중단 없이 원활하게 진행되도록 도와줄 수 있는 안정적이고 효율적인 솔루션은 필수적이다. 특히, 모터와 같은 주요 장비의 안정적인 작동은 생산 라인의 중단을 방지하고, 장비의 수명을 연장시켜 비용을 절감하는 데 중요한 역할을 한다.
실제로 제조 공정 내 설비의 대부분은 여러 모터를 이용하여 작동되고 있다. 그러나 모터는 과부하, 과열, 전기적 불균형 등으로 예상치 못한 생산 중단을 유발할 수 있다. 이로 인해 생산성이 감소되고, 수리비, 인건비 등의 다양한 손실이 발생하게 된다.
이에 생산 공정에서는 손실을 방지하고 전체 공정의 안정성을 높일 수 있는 디지털 모터스타터가 필수적이다. 디지털 모터스타터는 배터리 공정에서 사용되는 다양한 기계와 장비의 효율적이고 안정적인 작동을 보장하는 데 중요한 역할을 한다.
먼저, 디지털 모터스타터는 다양한 전기적 문제로부터 모터를 보호한다. 또한 모터의 시작, 정지, 속도 조절을 포함한 여러 제어 기능을 제공하여 배터리 제조 공정의 특정 단계에서 정확한 속도와 타이밍을 보장한다.
에너지 효율성도 중요한 역할 중 하나다. 디지털 모터스타터는 소프트 스타트와 소프트 스톱 기능을 통해 에너지를 효율적으로 사용하도록 하여 전력 소비를 줄이고 에너지 비용을 절감한다. 현대의 디지털 모터스타터는 공정 자동화 시스템과 쉽게 통합될 수 있어 중앙 제어 시스템에서 모터 상태를 모니터링하고 제어할 수 있다. 이를 통해 생산 공정의 자동화 수준을 높이고, 공정 데이터를 실시간으로 수집하여 분석할 수 있다.
또한 디지털 모터스타터는 모터의 상태를 실시간으로 모니터링하고, 이상 징후를 조기에 감지할 수 있는 기능을 갖추고 있다. 이는 예방적 유지보수를 가능하게 하여, 예기치 않은 장비 고장을 방지하고 가동 시간을 극대화할 수 있다. 더불어 안전 기능을 내장하고 있어 비상 상황 시 신속하게 모터를 정지시키고, 작업자와 장비의 안전을 보장한다.
100년의 역사를 가진 슈나이더 일렉트릭의 테시스(TeSys)
슈나이더 일렉트릭은 모터를 보호하고 공정의 안정성과 효율성을 높일 수 있는 디지털 모터 관리 시스템인 테시스(TeSys) 라인업을 선보이고 있다. 올해로 출시 100주년을 맞은 테시스는 1924년, 전기 회로를 반복적으로 켜고 끄는데 사용되는 전기 제어 장치인 전기 접촉기를 생산하면서 역사가 시작됐다.
테시스는 고전력, 저전압 및 중장비 애플리케이션을 위해 설계된 세계 최초의 BAR 접촉기를 개발한 것을 시작으로, 최초의 밀폐형 모터 스타터, 최초의 모듈형 접촉기, 최초의 모듈형 3 in 1 모터 스타터로 이어지고 있다.
현재 슈나이더 일렉트릭은 다양한 규모와 현장에 적용 가능한 테시스 아일랜드(TeSys Island), 테시스 기가(TeSys GIGA) 등의 디지털 모터 관리 시스템 라인업을 제공하고 있다.
4가지 제품이 1개의 모듈로… 간편성을 높인 테시스 아일랜드(TeSys Island)
테시스 아일랜드는 전자 접촉기, 과부하 계전기, 정한시 보호를 위한 EOCR, 계측을 위한 미터기 등 4가지 제품이 1개의 모듈로 통합되어 간편성을 높인 디지털 모터 스타터다. 이를 이용하면 어떤 부하, 어떤 PLC에 대한 설계도 가능하다. 실시간으로 장비 데이터를 수집하고, 그 데이터를 활용해 신뢰할 수 있는 서비스를 제공할 수 있다. 설계에서부터 시운전 및 수리까지 장비 제조를 디지털화하여 이를 통해 비즈니스 성장을 위한 새로운 방식을 모색할 수 있다.
또한 부하 관리를 위한 혁신적인 디지털 솔루션을 제공한다. 산업용 사물 인터넷이라는 새로운 시대에 대비하여 운영 데이터를 제공하고, 올바른 정보를 토대로 장비 성능 최적화를 위한 판단을 내릴 수 있도록 돕는다. 더불어 사용자 친화적 인터페이스로 고객 맞춤화된 사용 경험을 제공한다.
테시스 아일랜드의 또 다른 강점은 확장성과 컴팩트함이다. 1개의 아일랜드 구성으로 최대 연결할 수 있는 스타터의 개수는 20개다. 따라서 부하의 개수가 많은 MCC 판넬에서 더욱 강점이 있는 제품이다.
최신 스마트 디지털 혁신 기술로 재탄생한 테시스 기가(TeSys GIGA)
테시스 기가는 디지털 전환에 따른 업계의 니즈를 적극적으로 반영한 차세대 전자접촉기 및 과부하 계전기다. 테시스 기가 시리즈는 최신 스마트 디지털 혁신 기술로 재탄생되어 판넬 빌더, 컨설팅 엔지니어, 시스템 통합업체, 시설 관리자 및 OEM에게 보다 간편하고 지속 가능하며 안전한 경험을 제공할 수 있다.
높아진 시장의 기대를 충족하기 위해 기존의 신뢰도와 안정성을 더욱 강화하였으며, 다양한 추가 기능을 탑재하여 기존 프로세스를 개선하는데 도움이 된다. 해당 제품은 슈나이더 일렉트릭의 기존 전자접촉기인 ‘TeSys F’를 성공적으로 대체할 수 있으며, 새로운 디지털 기능을 통해 다양한 산업의 각기 다른 니즈를 높은 만족도로 충족한다.
총 56개의 특허를 보유한 테시스 기가는 배터리 공정을 포함한 여러 산업 전반에 적용할 수 있으며, 다양한 시장 요구 사항을 충족할 수 있도록 설계됐다. 직관적이고 인체공학적인 디자인으로 엔지니어링 시간을 단축하며, 높은 신뢰도와 안정성을 보장한다. 디지털화된 자가진단 기능을 통해 유지보수 비용을 절감하는데 도움을 주며, 모터의 가동시간을 극대화한다.
슈나이더 일렉트릭 디지털 솔루션인 에코스트럭처(EcoStruxure)로 통합
테시스 라인업의 혁신적인 기술은 슈나이더 일렉트릭의 디지털 솔루션인 에코스트럭처(EcoStuxure)에 완전히 통합되어 OEM과 최종 사용자 모두 탄소 배출량 감소, 전력 가용성 증가, 운영자 및 장치 안전 강화, 더 나은 가격 대비 성능을 포함한 추가적인 비즈니스 이점을 얻을 수 있다. 이는 고객에게 더욱 스마트하고 지속 가능하며, 회복성이 더 뛰어난 솔루션으로 에너지 비용과 소비 절감의 효과를 제공한다.
급변하는 오늘날의 환경에서 업계에서 미션 크리티컬한 운영의 안전성과 신뢰성을 완벽하게 제어하고 신속하게 장애를 감지하고 해결할 수 있는 능력을 갖추는 것이 중요하다. 슈나이더 일렉트릭의 테시스 라인업은 배터리 제조 공정은 물론, 고객의 프로젝트 전 과정에서 다양한 이점으로 작용하여 공정을 더욱 효율적이고, 안정적으로 운영할 수 있다.