에너지 관리 및 자동화 분야의 디지털 혁신을 선도하고 있는 글로벌 기업 슈나이더 일렉트릭 코리아(www.se.com/kr/ko/, 한국지사 대표 김경록)가 합리적 가격대의 능동형 고조파 필터 이지로직(EasyLogic) APF를 출시한다.
고조파는 다수의 산업용 시스템에서 전력 품질에 문제를 일으키는 요소 중 하나로 꼽힌다. 상업용 빌딩이나 경공업 분야에서의 고조파 왜곡은 과전류, 기기 파열과 소음, 제어 장치 오류 등 시스템 기능 불량과 설비 중단으로 이어질 수 있기 때문이다. 또한, 증가하는 에너지 비용 및 온실가스 배출규제를 대비하는 개선 솔루션의 중요성도 대두되고 있다.
슈나이더 일렉트릭의 이지로직 APF는 설치 및 가격대비 성능이 우수한 능동형 고조파 필터 제품으로 일반 빌딩 및 중소규모 산업 플랜트에 적합하다. 이 제품은 현장에서 생산 및 운영을 위해 사용 중인 전력/기계 장비에서 발생되는 고조파 성분 및 전압변동으로 인한 역률(PF) 저하를 개선하는데 도움을 준다. 이를 통해 전기에너지 비용 절감 및 전력품질 개선효과를 얻을 수 있다.
이지로직 APF는 동급 최고의 성능으로 THDi(Total Harmonic Current Distortion)를 5% 이하로 줄여준다. 또한 낮은 열 손실 및 효율을 97% 이상으로 유지한다. 벽면 또는 랙 등 유연한 장착 옵션을 가지고 있어 중소형 빌딩 및 산업 현장, 저전력 에너지가 필요한 곳 등의 다양한 설치 환경 설정을 충족한다.
3단계의 IGBT(절연 게이트 타입 양극성 트랜지스터) 토폴로지는 회로에서 전류가 변화할 때 전자기유도로 생기는 역(逆)기전력의 비와 필터 내의 과전압 상태, 스위칭 손실을 줄일 수 있어 모듈 설계에 유용하다.
PFC(역률 보상, Power Factor Correction) 기능도 갖추고 있다. 위상 고조파 보정, 중립 고조파 보정, 역률(cos φ) 보정, 메인 로드 밸런싱 등에 따라 다중 모드 동시 또는 개별로 사용할 수 있다. 이 밖에도 모듈형 구성으로 점차 증대되는 전력 시스템에 맞게 확장 가능하며, 지능형 병렬접속 기능을 통해 통합이 가능하다. 또한 경제형 제품임에도 표준 보호 등급(IP) 20 · 31을 획득해 제품 내부에 수분이 침투했을 때 발생할 수 있는 고장을 예방할 수 있는 기능을 갖추고 있다.
슈나이더 일렉트릭 디지털 에너지 사업부 박문환 부문장은 “고조파 전류는 전력 네트워크에서 중요한 문제이며, 장비 오작동, 가동 중단, 운영 비용의 상당한 증가를 야기할 수 있기 때문에 사전에 관리가 중요하다.”며, “슈나이더 일렉트릭의 신제품 이지로직은 합리적인 가격대이지만, 뛰어난 성능을 보유하고 있는 제품이다. 앞으로도 슈나이더 일렉트릭은 하이엔드 시장 타깃 제품뿐만 아니라, 중소규모의 산업에도 적합한 경제형 제품의 포트폴리오를 강화할 예정이다.”라고 전했다.
슈나이더 일렉트릭 코리아의 능동형 고조파 필터 이지로직(EasyLogic) APF는 2분기부터 국내에서 구매 가능하다.