{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the part number for ATV61 and ATV71 Modbus TCP/IP (Ethernet) option card?
Issue:
ATV61 and ATV71 part number for Modbus TCP/IP option card.

Product Line:
Altivar 61 and Altivar 71

Environment:
All part numbers, all models

Cause:
Customer could not find the part number

Resolution:
The part number of the Dual port (Daisy Chain) TCP/IP Ethernet option card is VW3A3310D.
VW3A3320 is also an option since it will support either ModBus TCP/IP or Ethernet IP.

Be sure to check the firmware version of your drive and confirm it's compatible with the option card.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군