브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What does an OLF fault code mean on the ATS22 Soft Starters?

Issue:
Getting OLF fault code on the ATS22.

Product Line:
Altistart ATS22


Resolution:
Motor overload fault protects the motor from excessive heating due to excessive current draw.
Check the motor/load for blockage, phase rotation, binding, etc... for cause of the overload.
Check the ACC and tHP settings in the SET menu. If appropriate, increase either/both.
Allow the motor to cool and the ATS22 to timeout 10-15minutes before resetting the fault.
A reset can be forced before the ATS22 timeout.  Go into the Pro menu and find ItH parameter.  Set this to OFF and cycle control power to clear the fault.  Go back to the same ItH parameter and turn it back to value desired for class protection.

“If this article does not answer your question, check out our FAQ database that has answers to more commonly asked questions:
Frequently Asked Questions - Schneider Electric (se.com)

If this FAQ did not solve your issue, you can call us at 1-888-778-2733 Option 2 and then 4 or e-mail us at drive.products.support@se.com to create a case with our Technical Support Team.

If you are not located in North America, please contact your local Customer Care Center for assistance:
Support | Schneider Electric Global (se.com)

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군

도움이 필요하신가요?

  • 제품 선택기

    애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

  • 견적 받기

    영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.

  • 구매처

    해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

  • 지원 센터

    한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.