{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Video: Is it possible to power the ATV61 or ATV71 drive with an external 24Vdc power supply?
Issue:
Powering up an ATV61 or ATV71 with an external 24Vdc control power supply only.

Product Line:
ATV61, ATV71

Environment:
All

Cause:
Drive initial programming and configuration.

Resolution:
Yes, an external 24Vdc can be connected between P24 and 0V terminals to supply control voltage. This will allow you to power the control board and HMI to read drive information.
You cannot run a drive with this 24VDC.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군