{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
When creating a located variable of data type REAL in an M340 or M580 application, is there an addressing restriction?

Yes. When programming an M340 or M580 application with Unity Pro, the located REAL variables must be assigned EVEN starting addresses such as %MW2 .%MW4, %MW50 . Addresses using
odd numbers such as %MW1, %MW3 or %MW49 would not be acceptable. Any 32 bit data type would have to follow this regimen. (DINT,DWORD,etc)


Legacy KB System (APS) Data: RESL212622 V1.0, Originally authored by DaSo on 09/27/2013, Last Edited by DaSo on 09/27/2013
Related ranges: Unity Pro - SoCollaborative software

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
카테고리:
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군
카테고리: