{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
STBART0200 J, R, and S Thermocouple Range Change

Issue
The purpose of this resolution is to inform users of the Advantys STBART0200 Thermocouple/RTD module that the ranges for the J, R, & S thermocouples have been expanded to match the ranges in other Schneider offerings.


Product Line
Advantys STB
STBART0200


Environment


Resolution
STBART0200 modules with an SV 1.60 and higher have the expanded thermocouple ranges. The STBART0200 modules cannot be field upgraded.

The new ranges have been updated in the Advantys STB Analog I/O Modules Reference Guide dated 4/2007 and are as follows:

    • Image1

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군