{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Which Modbus functions are used for reading/writing multiple data on IO scanning in Modicon Quantum range.
In Modicon Quantum range, I/O scanning works with following Modbus function codes:
  1. FC3 for Reading Multiple 4X registers.
  2. FC16 for Writing Multiple 4X registers.
  3. If both the read and write are filled out then FC23 for Read/Write Multiple 4X registers is used.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군