{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the output voltage from the ATV212 RYA-RYC contact?
Issue:
Needs the output voltage from the ATV212 RYA-RYC contact

Product Line:
Altivar 212 ATV212

Environment:
All

Cause:
Status indication feedback

Resolution:
There is no drive output voltage from the RYA-RYC contact.  This is a dry contact.

Specs are as follows:
Minimum switching capacity: 3mA for 24Vdc
Maximum switching capacity:
resistive load 3A for 250Vac or 30Vdc
inductive load 2A for 250Vac or 30Vdc
Maximum response time: 7msec +- 0.5msec

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군