{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Video: How to wire and setup 4-20mA signal for a Altivar Process Drive.
Issue:
Set up a 4-20mA Analog Signal on Altivar Process Drives.

Product Line:
Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)

Environment:
Altivar Process Drive

Resolution:
Wiring:
For wiring use AI3 and COM (AI3 is set to 4-20ma by default from the factory)
Can use the other analog inputs terminals on the drive as well (AI1, AI2, AI4, ...)

Setup:
[Complete settings] [Input/Output] [AI/AQ]


슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ATV600_Programming_Manual_EN_EAV64318_04 - Analog Input.pdf [2.34 MB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군