{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

Video: How do I program an ATV320 to use the dial of drive as speed and Digital Input 1 (DI1) terminal as start and stop control?

Article available in these languages: 핀란드어

Issue:
ATV320 to use the dial of drive as speed reference and Digital Input 1 (DI1) terminal as start/stop control

Product Line:
Altivar 320, ATV320

Environment:
All

Cause:
Programming setup

Resolution:



From Main Menu, press enter.
Scroll down to CONF and press enter.
Scroll down to FULL and press enter.
Scroll down to CTL and press enter.
Under CTL, set CHCF to SEP.
Set FR1 to A1U1.
Set CD1 to TER.

From the normal status display, press enter twice to then adjust the speed reference value as a % of the LSP-HSP range.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군