{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Unity Pro V12 (and upper) : How to implement PLCSTAT DFB on M580?
When using PLCSTAT DFB M580, implementation available on “\Extras\ Converter Quantum M580” folder of Unity Pro install path, the following rule must be observed:

- If PLCSTAT DFB is used with a none Hot-Standby M580 PLC, the HSBY_DDDT pin must be mapped to a dummy DDDT instance of T_M_ECPU_HSBY type.
- If PLCSTAT DFB is used with a Hot-Standby M580 PLC, the HSBY_DDDT pin must be mapped to the DDDT instance of T_M_ECPU_HSBY associated to the PLC (generally ECPU_HSBY_1).

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군