{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Custom Engraved Legend Plates
Issue:
How do we order a custom legend plate?

Product Line:
Push Buttons and Operator Interface

Environment:
22mm and 30mm Push Buttons

Cause:
Product selection

Resolution:
Select which style, ie, plastic or metal, size, and color of legend plate you want. Order the special marking version of the legend plate part number and specify the marking desired with the order on the attached sheet.
.
Be careful not to exceed the maximum number of characters and lines available. See Digest or Push Button Specifier`s Guide for maximum numbers of characters and lines that are available for each legend plate.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Copy of Nameplate.xlsx [392.71 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군