{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Which ATV340 Drives have embedded Ethernet protocol.

Article available in these languages: 터키어


There is no option to add an Ethernet option on the non E suffix ATV340 drives.  If the Ethernet port on the ATV340.....E  fails you can not replace the module its not replaceable.  The non E suffix version or Standard ATV340 does support modbus but not Modbus TCP.

Only the E version of the ATV340.....E   drive supports Both Modbus TCP and Ethernet IP.
On a side note only the none E suffix version allow the other option cards not the E suffix version.
1:) CANopen
2: )PROFIBUS DP V1
3:) DeviceNet
4:) EtherCAT
5:) ProfiNet

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군