{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Does the "PMESWT0100" a modbus master or a modbus slave?
The weighing module "PMESWT0100" is able to manage an HMI for monitoring / adjustment.
The HMI is connected to the "PMESWT0100" through a RS485 bus. The protocol which is used is Modbus.
The HMI is master on the RS485 bus and the "PMESWT0100"  is slave. We adjust the slave address of the module through the DTM available in the software "UnityPro".

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군
제품군