{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

What kind of microphone can I use on a NetBotz appliance / Camera pod 160?

Issue:
What kind of microphone can I use on a NetBotz appliance / Camera pod 160?

Product Line:
NetBotz

Environment:
NetBotz version 3 appliances (NBRK0355, NBRK0455, NBPD0160)

Cause:
NetBotz appliances and / or Camera pods are capable of using external microphones.

Resolution:
The proper microphone to connect to a NetBotz is a stereo dynamic (non condenser) microphone with a 3.5 mm jack. It is advised that you do not use a directional or "shotgun" microphone.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
NetBotz 400NetBotz 300NetBotz 500
자세히 알아보기
제품군
NetBotz 400NetBotz 300NetBotz 500