브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Why the BMXAMI0810 only reports MOD_ERROR in the IODDT?
  1. Issue
Why the BMXAMI0810 only reports MOD_ERROR in the IODDT T_GEN_MOD?
  1. Environment
N/A
  1. Resolution
When any channel comes across brokenWireupperOvrlowerOvspiErroror HARDWARE_SELF_TEST_FAULT, the MOD_ERROR will be activated. In special when the channel
has problems, the CH_ERROR will be activated also.
If there is only MOD_ERROR in the IODDT, customer has to verify the upper overflow or lower overflow.