지속가능한 데이터 센터란?
가장 경제적이면서 동시에 친환경적인 방식으로 데이터를 저장, 관리, 사용할 수 있는 시스템을 갖춘 설비를 말합니다. 조직은 이러한 시스템을 활용하여 안전한 환경에서 대량의 정보를 처리하고 배포합니다. 기존의 솔루션과 달리 소위 친환경 데이터 센터는 수명 주기 운영 중에 발생하는 배출량을 고려합니다. 기후 영향을 제한하기 위해서는 데이터 처리 용량은 늘리면서 에너지 사용량은 줄이는 에너지 효율적인 데이터 센터를 구축하는 것이 중요합니다. 데이터 관리를 대폭 개선하는 최신 기술과 재생 에너지를 도입하여 유지보수 비용을 줄이고 탄소중립을 달성할 수 있습니다.
데이터 센터의 지속가능성을 개선하면 어떤 이점을 얻을 수 있습니까?
에너지 효율적인 솔루션을 사용할 경우 얻을 수 있는 이점 중 하나는 비용 효율적인 운영입니다. 데이터 센터에서는 상당한 양의 에너지가 필요하기 때문에 에너지 소비를 줄이면 운영 지출이 절감됩니다. 절전 조치를 통해 비용 최적화를 개선할 수 있습니다. 장기적으로 이는 상당한 비용 절감 효과를 제공합니다. 데이터 센터에 효율적인 에너지 솔루션을 적용할 경우 얻게 되는 또 다른 중요한 이점은 환경에 미치는 영향을 최소화하는 것입니다. Schneider Electric은 에너지 소비를 줄여 데이터 센터의 탄소 배출량을 줄일 수 있으며, 이는 기후 변화를 제한하는 데 핵심적인 요소입니다. 수자원 보존의 중요성도 잊지 마십시오. 데이터 센터에는 과중한 워크로드와 IT 장비에서 발생하는 열로 인해 수냉식 냉각이 필요한 경우가 많습니다. 최신 기술을 적용하면 물 사용량을 줄일 수 있습니다.
데이터 센터 지속가능성 목표를 어떻게 달성할 수 있습니까?
데이터 센터의 지속가능성 목표를 달성하려면 최고 품질의 부품을 갖춘 솔루션을 사용하는 것이 중요합니다. 최상의 품질은 유지보수 비용을 낮추고, 내장 탄소를 줄이며, 장기적으로 비용을 절감할 수 있게 해줍니다. 또한 데이터 센터에서 대량으로 발생할 수 있는 전자 폐기물을 줄일 수 있습니다. 또 다른 중요한 과제는 달성 가능한 목표를 설정하고 재생 에너지와 청정 에너지를 활용하여 데이터 센터의 지속가능성 배출 목표를 달성하는 것입니다. 여러 타사 조직에서 데이터 센터 목표 설정 계획을 제공합니다. SBTi는 목표를 설정하고 계획을 실행하는 과정을 원활하게 하는 부문별 지침과 기타 여러 기능을 제공합니다. 이를 위해서는 지속가능성 전략을 수립하고, 데이터 입력값을 수집하고, 목표 지표를 설정한 다음, 개선을 위한 우선 순위 조치를 파악해야 한다는 점을 기억하십시오.