Oxford Energy Solutions: 고객 사례 주요 지표
에너지 필요 50~70% 감소
장비 신뢰성 및 수명 주기 개선
최종 사용자의 운영 및 유지보수 비용 대폭 절감
![](https://www.se.com/kr/ko/assets/v2/435/media/349463/900/3B6A9375-IC-1920x540.jpg)
비즈니스 과제
혁신적인 냉장 전문업체인 Oxford Energy Solutions는 고객에게 다음과 같은 지원을 원했습니다.
- 50년 된 시스템을 최신화하여 효율성 및 지속 가능성을 개선
- 냉장 부품의 윤활 필요성 제거
- 작동 임계값에 대한 가시성 개선
- 유연성, 신뢰성 및 기능성 향상
- 유지보수 및 수리 비용 절감
![](https://www.se.com/kr/ko/assets/v2/435/media/349464/900/3B6A9401-IC-1920x540.jpg)
솔루션
앱, 분석 & 서비스: EcoStruxure Machine Advisor, EcoStruxure Secure Connect Advisor
엣지 컨트롤: Modicon M172 로직 컨트롤러, EcoStruxure Machine SCADA Expert
커넥티드 제품: Altivar Machine 320 인버터, Harmony iPC 및 푸시버튼, Telemecanique 센서, TeSys U 모터 스타터, PowerLogicTM EM3500 전력 미터기, 전원 공급장치, 스위치, 접촉기, 모터, 변환기
Oxford Energy는 다음을 포함한 EcoStruxure Machine 솔루션의 전체 제품군을 구현하기로 선택했습니다.
- Modicon M172 로직 컨트롤러는 더 적은 연결 지점 및 개스킷으로 더 우수한 작동, 더 낮은 충전 시스템을 지원합니다.
- EcoStruxure Machine Advisor, EcoStruxure Machine SCADA Expert 및 Harmony iPC를 통해 냉장 프로세스의 모든 단계에 대한 가시성을 제공하고 문제가 발생할 경우 경보를 제공합니다.
- 보안 계층을 추가하고 시스템을 보호하는 EcoStruxure Secure Connect Advisor
![](https://www.se.com/kr/ko/assets/v2/435/media/349465/900/3B6A9360-IC-1920x540.jpg)
결과
- 냉장 시스템의 에너지 요구 사항 50%~70% 감소(21Kw/h~6Kw/h)
- 시스템 설계 시 기계 부품 수 50% 감소
- 장비 신뢰성 및 수명 주기 개선
- 최종 사용자의 운영 및 유지보수 비용 대폭 절감
- 원격 모니터링 및 예지 정비 기능
- 모든 장치를 단일 커넥티드 자동화 시스템에 통합하여 필요에 따라 쉽게 확장할 수 있습니다.
제품에 대해 더 자세히 알아보기
![](https://www.se.com/kr/ko/assets/v2/435/media/328340/900/617857153_Steel-IC-1080x1080.jpg)
![](https://www.se.com/kr/ko/assets/v2/435/media/315061/900/Smart-Factory_Le-Vaudreuil_5R2A1063-IC-1800x900.jpg)
EcoStruxure Machine을 사용한 스마트 머신
![](https://www.se.com/kr/ko/assets/v2/435/media/315047/900/918639608-IC-1080x1080.jpg)
EcoStruxure Plant & Machine
![](https://www.se.com/kr/ko/assets/v2/435/media/349887/900/Nestle_Waters_LiO_F4A5759-IC-1080x1080.jpg)
산업 자동화를 위한 디지털 서비스
![](https://www.se.com/kr/ko/assets/v2/435/media/349745/900/182378865-IC-1800x900.jpg)
스마트 HVAC 제어 솔루션
![](https://www.se.com/kr/ko/assets/v2/435/media/348588/900/Close_up_Modicon_M262_RZ-IC-1800x900.jpg)