• 공장의 다른 생산 구역보다 전기 변동에 더 민감한 특정 생산 구역의 운영을 제어할 수 있습니다.
솔루션
EcoStruxure™의 안정성 및 안전
커넥티드 제품: Galaxy 3상 UPS 장치, Pro-Face HMI,PowerLogic ION, PM 전력 계측기, 다양한 센서
• Samsung SDI는 Pro-Face HMI를 활용하여 비용 효율적인 논스톱 생산 프로세스로 운영을 최적화합니다.
• Galaxy 3상 UPS 장치는 삼성 SDI에 지속적인 전원 공급을 제공합니다.
• PowerLogic ION 및 PM 전력 계측기는 삼성 SDI 의 설비 운영 시 최대 전력 요구량을 제어하고, 간소하게 전원을 공급할 수 있도록 지원합니다.
결과
• 보다 효율적이고 안전하며 지속 가능한 생산을 보장하기 위한 안정적 전력 인프라 구축
• 슈나이더 일렉트릭의 신뢰할 수 있는 제품으로 고장 없는 UPS 운영 달성