안전 계측 시스템(SIS)이란 무엇입니까?
안전 계측 시스템은 산업 공정에서 위험할 수 있는 이벤트를 자동으로 방지하거나 완화하도록 설계된 운영 체제입니다. 일반적으로 산업에서는 고위험 상황 및 작업에 SIS를 사용합니다. 그렇기 때문에 화학 처리, 석유 및 가스, 발전 또는 화학 산업에서 이러한 안전 계측 기능을 활용하는 것을 자주 볼 수 있습니다. 이러한 시스템은 안전한 상태를 제공하고 신뢰성을 높이기 위해 일반적으로 세 가지 구성 요소로 구성됩니다. 해당 구성 요소는 공정에서 위험한 상황과 이벤트를 감지하는 센서, 센서에서 수집한 데이터를 해석하는 로직 해결기, 위험한 상황을 예방하거나 완화하는 액추에이터입니다.
SIS의 장점은 무엇입니까?
첫째, SIS는 안전성을 강화합니다. 이러한 제어 시스템은 위험한 상황을 방지하거나 완화하여 인력 뿐만 아니라 자산과 환경도 보호합니다. 또 다른 중요한 점은 SIS가 매우 안정적이라는 점입니다. 따라서 결과적으로 작업 안전성이 강화되고 다운타임이 크게 단축됩니다. 예기치 못한 정지도 발생하지 않습니다. 이러한 특징은 비용이 절감하고 생산성을 향상하기 때문에 커다란 이점입니다. 오늘날의 규정은 모든 플랜트나 시설의 핵심 요소입니다. 이러한 안전 규정을 준수하는 시스템을 보유하는 것은 고려해야 할 중요한 이점입니다. 흥미롭게도 SIS는 안전성과 신뢰성을 높여 작업자와 공장 관리자에게 더 많은 확신을 주고 문서화 프로세스가 국제 표준에 따라 보다 원활하게 진행되도록 할 수 있습니다.
Triconex 안전 계측 시스템이 권장할 만한 솔루션인 이유는 무엇입니까?
EcoStruxure Triconex 안전 계측 시스템은 30년 넘게 지속적으로 안전한 작업을 보장할 수 있습니다. 또한 이 제품군은 안전 무결성에 대해 TÜV Rheinland 인증(SIL3)을 받은 고가용성 및 고무결성 장치들로 구성된 최고의 제품군입니다. 최고 수준의 인력, 자산, 수익 보호 기능은 신뢰성, 낮은 작업 관련 위험, 최고 수준의 성능이라는 이점을 제공합니다.