브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

Trident

EcoStruxure™ Triconex 안전 시스템
Trident 고가용성 및 고무결성 시스템은 고위험 산업 분야의 안전 및 주요 제어 애플리케이션의 엄격한 요구를 충족합니다.
문서 다운로드

개요

Trident 시스템은 항상 안전성과 고가용성을 보장하는 안전 계측 시스템(SIS)으로, TÜV Rheinland에서 최대 안전 무결성 레벨 3(SIL3)을 요하는 안전 응용 분야에서 사용할 수 있도록 인증을 받았습니다. 장애 시 안전 및 내결함성 아키텍처는 IEC 61508:2010과 같은 국제 안전 표준을 준수하며 가용성을 극대화합니다.  최고의 안전 및 프로세스 가동 시간을 제공하도록 설계된 Trident는 가장 중요한 자산(인력과 장비)과 환경을 위험과 위험 요소로부터 보호하여 운영 위험을 확실하게 관리할 수 있도록 합니다. 입증된 기술은 뛰어난 가용성, 내결함성 및 최저 총소유비용(TCO)을 제공하여 자산의 운영 수명 내내 수익성과 생산성을 증대합니다.

기능

혹독한 환경에 적합  Trident 시스템은 최저 -20°C부터 최고 +70°C까지의 주변 온도 조건에서 작동합니다. 또한, 부식성 환경으로부터 보호되며, ISA S71.04당 엄격한 G3 수준에 대해 표준으로 코팅됩니다. 개방형 연결 Trident 솔루션은 산업 프로토콜을 지원합니다. Modbus TCP/IP 마스터 및 슬레이브, RS485 Modbus 마스터 및 슬레이브, OPC UA(통합 아키텍처) 및 TSAA 프로토콜을 통해 EcoStruxure™ Foxboro DCS와 긴밀하게 통합됩니다. 안전하고 보안  Trident는 시스템이 사이버 공격의 위협에 대해 자유로울 수 있도록 "심층 방어" 방식을 지원합니다.  Trident는 Achilles Level 1의 표준으로 승인되며 필요한 경우 Triconex Tofino 방화벽을 사용하여 추가 보호 기능을 사용할 수 있습니다. 외부 시스템의 모든 무단 "쓰기" 명령을 거부하도록 시스템을 구성할 수 있습니다.

이점

TÜV-국제 표준 IEC 61508에 대한 SIL3 애플리케이션용 인증 지속적인 운영을 위한 고가용성 아키텍처 장애 조건에서도 지속적인 작동을 위한 내결함성 아키텍처 온라인 모듈 교체로 지속적인 운영 및 플랜트 가용성 보장

적용 분야

안전 및 주요 제어 애플리케이션 - 국제 표준 IEC61508:2010에 대한 TÜV-인증 비상 정지(ESD)화재 및 가스(F&G)버너 관리 시스템(BMS)고무결성 압력 보호 시스템(HIPPS)터보 기계류 제어 및 보호(TMC)산업 정제 및 석유 화학업스트림 및 중류 오일 및 가스화학 물질 및 특수 화학 물질발전제약

도움이 필요하신가요?

여기에서 시작하십시오!

확인해 보십시오. 직접 솔루션을 검색하거나 슈나이더 일렉트릭 전문가와 연결하십시오.

고객지원팀에 문의

더 많은 정보, 기술 지원, 불만 사항 지원 등을 받을 수 있도록 고객 관리팀에 문의하십시오.

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

 새 창에서 열기

FAQ 검색

주제와 관련된 FAQ(자주 묻는 질문)를 검색하여 필요한 답변을 얻으십시오.

 새 창에서 열기

영업팀에 문의하기

온라인으로 질문하면 전문가가 연락드립니다.

Chat

질문이 있거나 도움이 필요하십니까? 슈나이더 일렉트릭은 도울 준비가 되어 있습니다.