UPS의 Galaxy 제품군은 매우 효율적이고 배치하기 쉬운 소형 3상 UPS 전력 보호 기능을 제공합니다. 혁신적인 eConversion 모드, 리튬 이온 옵션 및 10kW~1500kW 범위를 지원하는 Galaxy UPS는 데이터 센터, 산업 애플리케이션 또는 시설을 운영하는 고객의 전기, 물리적 및 모니터링 환경에 원활하게 통합됩니다.
Galaxy VS 살펴보기
Galaxy VS는 데이터 센터와 상업 및 산업 시설의 핵심 인프라에 최고의 성능을 제공하는 매우 효율적이며 배포하기 쉬운 모듈형 3상 UPS입니다. 견고한 모듈형 설계, 탁월한 성능, 확장성 및 라이브 스왑 옵션을 갖춘 Galaxy VS는 비즈니스 연속성에 이상적인 백본입니다.
지속 가능성 기반 3상 UPS인 Galaxy VL을 통해 중대형 및 첨단 데이터 센터를 위한 완전히 새로운 혁신의 세계를 경험하십시오. ECOnversion™ 모드에서 최대 99%의 효율성과 라이브 스왑을 통한 빠른 전력 확장을 통해 Galaxy VL은 UPS 제품 중 가장 컴팩트합니다.
Galaxy VX는 뛰어난 성능과 유연한 작동 모드를 갖춘 매우 효율적인 모듈형 3상 UPS입니다. 확장성을 통해 빠르게 확장하는 비즈니스의 변화하는 요구 사항을 충족할 수 있습니다. Galaxy VX는 오늘날 대규모 데이터센터, 클라우드 및 코로케이션 시설뿐만 아니라 미션 크리티컬한 적용 분야에 이상적인 UPS입니다.