브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

EcoStruxure 빌딩 운영

EcoStruxure 빌딩 운영을 통해 기존의 BMS(빌딩 관리 시스템) 기능을 넘어 보다 탈탄소화되고 건강하고 효율적이며 미래 지향적인 빌딩을 구축할 수 있습니다. EcoStruxure 빌딩 플랫폼의 일부인 이 개방적이고 유연한 데이터 중심 솔루션은 빌딩을 모니터링, 관리 및 최적화할 수 있는 단일 제어 센터를 제공합니다.

EcoStruxure 빌딩 운영의 장점 및 기능

고효율

확장 가능하고 유연한 통합을 위한 개방형 플랫폼, 유용한 분석 및 통찰력에 대한 액세스를 제공하는 IP 기반입니다.

탄력성

규정 준수 및 보안 보장을 강화하여 어디서나 시스템에 액세스하고 원격으로 관리할 수 있습니다.

지속가능성

능동적 에너지 관리를 위해 HVAC, 계량 임금, 마이크로그리드, EV(전기 차량) 충전 및 기타 하위 시스템 데이터를 통합하고 모니터링합니다.

사람 중심

거주자의 복지를 보장하고 건물 상태를 최적화하며 건물 성능 문제를 줄입니다.

EcoStruxure Building Operation 빌딩 관리 시스템 알아보기

시스템의 핵심

EcoStruxure 빌딩 운영 소프트웨어는 슈나이더 일렉트릭의 유명한 BMS의 핵심입니다.

개방형 통합 플랫폼을 통해 슈나이더 일렉트릭과 타사 에너지, 조명, HVAC, 화재 및 보안, IWMS(통합 작업 공간 관리 시스템), 계측 에너지 및 임금, EV(전기 차량) 충전, 재생 에너지원으로부터 데이터를 안전하게 교환하여 미래 지향적인 스마트 빌딩을 구축할 수 있습니다.

알아보기
A computer monitor and tablet with graphs and numbers

자동화 서버

SpaceLogic 자동화 서버는 맞춤화 가능하며 유연합니다. 일체형 서버 또는 컨트롤러, 독립형 서버 또는 I/O 모듈 시스템 컨트롤러에서 엣지 수준에서 주요 기능을 가져옵니다. I/O 및 필드 버스와의 연결뿐만 아니라 제어 논리, 동향 로깅, 경보 감독 및 지원 통신도 제공합니다.

룸 컨트롤러

SpaceLogic 룸 컨트롤러는 유연성과 신뢰성을 제공합니다. 룸 레벨에서 IoT 허브를 사용하여 귀중한 데이터를 확보하고 조명, 블라인드 및 온도를 관리하며 실시간 상주율, 인원수, 공간 사용 최적화, 입주자 관리 등 다양한 이점을 누릴 수 있습니다. 최소한의 장치로 가장 강력한 실내 제어 기능을 달성하십시오.

사용자 인터페이스

SpaceLogic 사용자 인터페이스(HMI)는 EcoStruxure 빌딩 관리 시스템에 편리하게 액세스하고 제어할 수 있습니다. 선명한 디스플레이 및 그래픽으로 편리하고 다양한 기능을 제공하는 이 전용 도구를 사용하면 PC 없이도 BMS의 로컬 작동, 유지보수 및 문제 해결을 간소화할 수 있습니다.

I/O 확장 모듈

SpaceLogic 입력/출력(I/O) 확장 모듈은 빌딩 관리 시스템에서 기능 및 신뢰성을 제공하는 기본 구성 요소입니다. SpaceLogic 서버 또는 컨트롤러 또는 타사 시스템을 사용하여 특정 애플리케이션 요구 사항을 사용자 정의하기 위한 여러 I/O 포인트 수 및 유형이 있는 모델을 사용할 수 있습니다.

모든 이해 관계자에게 가치 제공

영업팀에 문의하기

온라인으로 영업 관련하여 문의 주시면 전문가가 연락 드립니다.
영업팀에 문의하기

고객의 의견

노팅엄 대학교

영국의 가장 큰 대학 중 하나인 노팅엄 대학교(University of Nottingham)는 EcoStruxure Building Operation을 에너지 절약 솔루션으로 사용하여 캠퍼스 운영 개선과 더욱 편안한 학습 환경을 제공합니다.

EcoStruxure Building Operation을 경험해보십시오.

냉난방공조(HVAC), 보안 및 화재, 커넥티드 룸 솔루션, 마이크로그리드 및 전력 통합 등 슈나이더 일렉트릭의 빌딩 관리 시스템 소프트웨어의 주요 기능과 특징을 알아보십시오.
데모 등록 새 창에서 열기
A solar panel in front of a city

탄소 중립 빌딩으로 가는 길

디지털과 전기 솔루션의 조합인 Electricity 4.0을 도입하십시오. 이 e가이드는 자동화를 통해 탈탄소화를 가속화하는 체계적이고 통합된 접근 방식을 공유합니다.

차세대 BMS의 세 가지 핵심 요소

빌딩 소유자, 시설 관리자 및 시스템 통합자는 증가하는 부담에 직면해 있습니다. 이 백서는 현재와 미래의 관리 과제를 해결하기 위해 BMS의 진화 과정을 이끄는 요소 3개를 설명합니다.

도움이 필요하신가요?

여기에서 시작하십시오!

확인해 보십시오. 직접 솔루션을 검색하거나 슈나이더 일렉트릭 전문가와 연결하십시오.

고객지원팀에 문의

더 많은 정보, 기술 지원, 불만 사항 지원 등을 받을 수 있도록 고객 관리팀에 문의하십시오.

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

 새 창에서 열기

FAQ 검색

주제와 관련된 FAQ(자주 묻는 질문)를 검색하여 필요한 답변을 얻으십시오.

 새 창에서 열기

영업팀에 문의하기

온라인으로 질문하면 전문가가 연락드립니다.

Chat

질문이 있거나 도움이 필요하십니까? 슈나이더 일렉트릭은 도울 준비가 되어 있습니다.

1. 빌딩 관리 시스템에 포함되는 것은 무엇입니까?

빌딩 관리 시스템은 자동화 서버, 룸 컨트롤러, 플랜트 룸 컨트롤러, 센서 및 인간 대 기계 인터페이스(HMI) 등의 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. 슈나이더 일렉트릭의 최고의 빌딩 관리 시스템인 EcoStruxure Building Operation은 슈나이더 일렉트릭의 소프트웨어 및 업계 최고의 SpaceLogic 커넥티드 장치를 통해 구동됩니다.

2. 빌딩 관리 시스템의 목적은 무엇입니까?

빌딩 관리 시스템은 한 곳에서 빌딩 운영을 제어하고 모니터링하는 데 사용됩니다. 빌딩 관리 시스템은 HVAC(난방, 환기, 에어컨), 조명, 전력 시스템, 화재 방지 및 보안 시스템을 포함합니다. 또한 직관적인 사용자 인터페이스를 통해 빌딩/시설 관리자 및 소유주가 더 쉽게 이해할 수 있고 활용할 수 있습니다.

3. 스마트 빌딩 관리 시스템이란?

스마트 빌딩 관리 시스템은 빌딩, 비즈니스, 장치 IoT 데이터 및 병원의 공기 질 모니터링 또는 호텔용 객실 예약 시스템과 같은 부문별 전문 시스템을 통합하는 플랫폼입니다. 빌딩 관리 시스템(BMS)의 최종 목적은 빌딩 시스템을 안전하고 안정적이며 효율적으로 운영하고 유지함과 동시에 입주자의 생산성과 복지를 극대화하기 위해 빌딩의 데이터에서 가치를 창출하는 것입니다. 차세대 시스템은 기존의 BMS 시스템보다 영역과 기능 면에서 훨씬 더 광범위합니다. 또한 사용 프로그램, 확장 및 업데이트가 더 쉽습니다. 최신 차세대 빌딩 관리 시스템(BMS) 구현은 장치 센서에서 빌딩 컨트롤러(예: 엣지)까지, 앱과 서비스가 포함된 클라우드에 이르기까지 다양합니다. 언제 어디서나 액세스할 수 있는 차세대 시스템을 통해 지식 보고, 분석/AI 적용, 예측 유지보수 및 자가 진단이 가능합니다.