Easergy 보호계전기 및 피더 자동화 장치는 최신 배전 관리를 위한 새로운 표준을 제시합니다. Easergy를 통해 스마트 그리드 애플리케이션이 디지털 방식으로 연결됩니다. 전력망 보호, 모니터링 및 제어 분야에서 업계 최고 수준의 기능을 경험해 보십시오.
![](https://www.se.com/kr/ko/assets/v2/435/media/51179/900/Gamme-Easergy-P1-P3-P5-T300_IC-654x654.jpg)
보호계전기
Easergy 보호계전기가 업계의 표준이 되는 이유는 무엇일까요? 100년 이상의 경험과 혁신적인 IoT 기술이 결합된 Easergy 보호계전기는 스마트 그리드의 신뢰성, 안전성 및 업무 간소화를 지원합니다. IoT 데이터를 감지, 연결, 보호 및 활용하여 스마트 에너지 애플리케이션의 주요 부문의 전력 보호 및 제어 성능을 극대화할 수 있습니다.피더 자동화
Easergy는 어떻게 정전을 예방합니까? 배전 자동화에 있어 연결 기능에 바탕을 둔 최신 방식을 채택한 Easergy 장치를 사용해 결함을 더 빠르게 찾아내고 수정할 수 있습니다. Easergy 장치는 35년 이상의 경험을 바탕으로 결함 경로 표시기(fault passage indicator)부터 자가 복구, 자동 전원 복구(self-heating automated power restore)까지 다양한 기능을 제공하여 고객의 요구에 부합하는 확장 가능한 솔루션을 제공합니다.연계된 이점
・ 긴 서비스 수명을 보장하는 입증된 기술과 IoT 데이터로 신뢰성을 개선합니다.・ 모듈형 제품과 디지털 도구를 통해 효율성을 극대화하여 업무를 간소화합니다.
・ 운영 위험을 줄이도록 설계된 기능으로 안전 및 보안 기능을 개선합니다.
![electric technician operating lab electric box](https://www.se.com/kr/ko/assets/v2/435/media/244035/900/MV-technical-guide-IC-1800x900.jpg)
Easergy P5 기술 가이드
Easergy P5에 대한 모든 것을 확인해 보십시오. 제품에 대한 세부적인 정보와 함께 디지털 경험, 추가 모듈, 서비스 등 Easergy P5에 대한 모든 정보를 확인해 보실 수 있습니다.
![](https://www.se.com/kr/ko/assets/v2/435/media/38778/900/SCH8370-131x171.jpg)
대리점에서 구매 가능
![](https://www.se.com/kr/ko/assets/v2/435/media/77142/900/rexel-fi-IC-490x490.jpg)
Rexel 방문하기
![](https://www.se.com/kr/ko/assets/v2/435/media/25907/900/etm-logo-IC-490x490.jpg)
ETM 방문하기
![](https://www.se.com/kr/ko/assets/v2/435/media/134844/900/sonepar-IC-490x490.jpg)
Sonepar 방문하기
![](https://www.se.com/kr/ko/assets/v2/435/media/56436/900/Leroy_Merlin-IC-490x490.jpg)