Ecostruxure Power Device 앱 기능 및 장점
-
-
• 제품 표면에 있는 QR 코드를 비추면 앱 내 장치를 신속하게 식별할 수 있습니다.
• 다양한 권장 무선 기술로 장치를 연결할 수 있습니다.
• EcoStruxure Power Device 앱은 사용자 친화적이라서 교육이 필요하지 않습니다. -
• 모든 장치 간에 쉽게 전환할 수 있어 데이터 상태를 점검하고, 모바일에서 스마트한 방식으로 직접 설비를 작동할 수 있습니다.
• 회로 차단기를 열거나 닫기 위해 직접 설비 앞으로 갈 필요가 없습니다. EcoStruxure Power Device를 사용하면 근처의 안전한 거리에서 작동하고 유지보수 작업을 할 수 있습니다.
• 장치와 함께 관리되는 역할 기반 액세스 제어(RBAC)를 통해 역할을 할당하고 특정 사람에게만 장비 액세스를 제공하여 사이버 보안 안전 장치를 설정할 수 있습니다.
작동 및 유지보수
![schneider-ios-apps](https://www.se.com/kr/ko/assets/v2/435/media/41848/900/Apple_app_490x490.jpg)
![download-schneider-ccc](https://www.se.com/kr/ko/assets/v2/435/media/44768/900/Google_app_490x490.jpg)
Android용 Ecostruxure Power Device 앱 다운로드
![](https://www.se.com/kr/ko/assets/v2/435/media/50399/900/QR_code-IC-480x240.jpg)