이점

전 세계 100명 이상의 공식 Schneider Electric 전문가가 귀사의 설비를 위한 최상의 규정 준수 아키텍처를 설계하는데 심층 깊은 경험을 선사하기 위해 이 자리에 모였습니다.

EU에서 연간 100억 유로의 산업 손실은 전력 공급 중단으로 인한 것입니다. 최첨단 컨설팅 서비스의 상태를 보장하여 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 배전을 보장합니다.

전 세계 3,000건 이상의 평가가 일관적인 전문 지식, 도구 및 결과물을 전 세계 고객에게 제공합니다.
종료 위험 감소, 피해 최소화, 유지보수 노력 최적화
슈나이더 일렉트릭의 첨단 아크 플래시 보호 솔루션은 전기 시스템에서 발생할 수 있는 아크 플래시로 인한 인명 피해, 설비 손상, 생산 중단 위험을 효과적으로 예방하고 최소화합니다.수동형 및 액티브형 보호 기능을 모두 갖춘 슈나이더 일렉트릭의 제품은 IEC 61850 통신을 지원하여 실시간 모니터링 및 원격 관리가 가능하며, 소란 기록 및 디폴트 차별 기능을 통해 정확한 고장 진단과 신속한 대응을 지원합니다.
가장 엄격한 글로벌 규정 준수
아크 플래시 보호 서비스는 NFPA 70E를 초과 준수하여 전문 엔지니어의 맞춤형 컨설팅을 통해 고객의 요구 사항에 최적화된 일관된 글로벌 서비스 솔루션을 제공합니다.
직원 안전 및 설치
- 지역적 및 국가 라이센스 요건을 충족하기 위해 전략적으로 배치된 전문 엔지니어 집단 등록
- 배전 및 제어 장비에 대한 깊은 지식을 갖춘 전문 엔지니어
- 균일한 보고 표준과 함께 분석을 완료할 수 있는 표준화된 방법론
- 다양한 엔지니어링 및 배전 서비스를 통해 제공되는 아크 플래시 완화 솔루션

We offer a variety of arc flash mitigation solutions, such as switchgear, software, and circuit breakers, for both passive and active arc flash protection. Our systems comply with the National Fire Protection Association (NFPA) 70E: standard for electrical safety in the workplace.