확장 가능 및 지속 가능한 EV 배터리 제조 솔루션으로 어떻게 EV 배터리 공장 성능 및 시장 출시 시간을 개선하여 더욱 친환경적이고 효율적인 이동 수단을 만들 수 있을까요?
슈나이더 일렉트릭은 더 스마트한 프로세스와 인프라 표준화를 구현하여 EV 배터리 공장 성능을 개선하는 EV 배터리 제조 솔루션을 제공하고 생산 효율성을 높여 보다 친환경적인 이동 수단을 만드는데 일조합니다. 슈나이더 일렉트릭은 에너지 관리 및 자동화의 디지털 혁신을 주도하는 가장 지속 가능한 기업으로서 배전 및 IT 에너지 전환을 표준화하여 EV 공장 생산 효율성 수준을 높일 수 있도록 지원합니다. 디지털 트윈 기능을 갖춘 EcoStruxure Power가 어떻게 전기 설계부터 운영 및 유지 관리까지 전 과정에 걸쳐 공장을 관리하고 배전 안정성, 최적화된 에너지 소비, 높은 생산성 운영 문제 등을 해결하는지 알아보십시오. 슈나이더 일렉트릭의 종합 솔루션을 사용하면 새로운 공장의 설계, 구축 및 시운전 단계를 가속화하며 데이터를 활용해 직원이 현명한 결정을 내릴 수 있도록 지원, 운영을 디지털화하고 현대화할 수 있습니다. EV 배터리 공장은 IoT 플랫폼과 컨트롤 타워를 활용한 공정 분석을 통해 가동 중지 시간을 줄이고 생산 폐기물을 줄이는 이점도 제공합니다. 슈나이더 일렉트릭은 전환을 가속화하고 지속 가능성 표준 및 고객 기대치를 준수하면서 디지털 복원력을 통해 운영을 보호하고 재무 목표를 달성할 수 있는 강력한 사이버 보안 전략을 구축할 수 있도록 지원합니다. 슈나이더 일렉트릭은 전체 수명 주기 동안 EV 공장에 여러 기능을 제공하고 밸류 체인 전반에 걸쳐 탄소 중립을 향한 탄소 로드맵을 가속화하는 EV 배터리 제조 솔루션을 구현하여 장기적인 비즈니스 탄력성과 수익성을 강화합니다. 슈나이더 일렉트릭은 전체 수명 주기 동안 EV 공장에 여러 기능을 제공하고 밸류 체인 전반에 걸쳐 탄소 중립을 향한 탄소 로드맵을 가속화하는 EV 배터리 제조 솔루션을 구현하여 장기적인 비즈니스 탄력성과 수익성을 강화합니다.