브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

Schneider Electric은 Motivair를 통해 냉각 부문을 선도합니다.

2025년 2월 Schneider Electric은 Motivair Corporation의 지배 지분을 인수하여 글로벌 데이터 센터 시장에 최고 수준의 냉각 솔루션을 제공하기 위한 Schneider Electric의 노력을 강화했습니다. 두 회사는 그리드, 칩, 냉각기 등 고밀도 컴퓨팅에 대한 증가하는 수요를 충족하는 종합적인 냉각 포트폴리오를 제공합니다.
A logo for a company

데이터 센터를 위한 액체 냉각

액체 냉각이 필요한 다섯 가지 이유

액체 냉각은 다음과 같은 상황에 솔루션을 제공합니다:

  • 높아지는 칩 / 랙 밀도
  • 에너지 소비량 감축 필요
  • 공간 제약
  • 물 사용량 제한
  • 극한의 IT 환경

자세한 내용은 백서에서 확인하세요.

백서 다운로드
Two young men located in a place with databases.

액체 냉각 토탈 솔루션

액체 냉각은 제품을 넘어선 통합 솔루션입니다.

잠재적인 사업 기회 분석부터 열 방출 최적화, 운영 효율성 향상까지, 슈나이더 일렉트릭의 통합적인 액체 냉각 포트폴리오는 고객의 성공적인 데이터센터 운영을 지원합니다.
 
water bubbles, particles dividing into smaller ones

AI로 인한 혁신: 데이터 센터 설계를 위한 지침

AI는 데이터센터 작업의 혁신을 이끌고 있습니다.
밀도가 AI 데이터 센터의 설계와 관리에 미치는 영향을 고려하세요.
백서 읽기 새 창에서 열기
 

문의하기

아래 양식을 작성하고 데이터 센터 혹은 엣지 컴퓨팅 현장에 액체 냉각 기술을 배포하는 슈나이더 일렉트릭에 대해 자세히 알아보세요.

필드는 필수 항목입니다.

필드는 필수 항목입니다.

필드는 필수 항목입니다.

필드는 필수 항목입니다.

필드는 필수 항목입니다.

필드는 필수 항목입니다.

필드는 필수 항목입니다.

Please check this box

Problem with captcha verification, please check your connection

도움이 필요하신가요?

제품 선택기

애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

견적 받기

영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

 새 창에서 열기

지원 센터

한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.

Chat

질문이 있거나 도움이 필요하십니까? 슈나이더 일렉트릭은 도울 준비가 되어 있습니다.

1. 액체 냉각은 왜 필요한가요?

액체 냉각은 데이터센터의 고밀도화와 AI 연산 증가로 인한 급격한 발열량 증가 문제를 해결하기 위해 필수적입니다. 기존 공랭식 냉각 방식은 에너지 효율 저하와 냉각 성능 한계라는 명확한 한계를 드러내고 있습니다. 액체 냉각 시스템은 높은 열전도율을 가진 냉매를 사용하여 효율적인 냉각 성능을 제공하며, 고밀도 서버 환경에서도 안정적인 시스템 운영을 보장합니다. 따라서, 액체 냉각은 미래 데이터센터의 지속 가능한 운영을 위한 핵심 솔루션입니다.

2. 액체 냉각의 주요 장점은 무엇인가요?

액체 냉각 시스템은 공랭식 냉각 방식 대비 뛰어난 냉각 성능과 에너지 효율을 제공합니다. 이는 데이터센터의 에너지 소비량과 탄소 배출량을 획기적으로 줄여줍니다. 또한, 액체 냉각 시스템은 저소음 작동과 공간 효율성 향상이라는 추가적인 이점을 제공하여 쾌적한 데이터센터 환경을 조성합니다. 특히, 고성능 컴퓨팅 환경에서 안정적인 시스템 운영을 가능하게 함으로써 다양한 산업 분야에서 액체 냉각 시스템의 필요성이 증가하고 있습니다.

3. 데이터 센터 운영에 있어 액체 냉각 서버의 이점은 무엇인가요?

첫째, 데이터 센터의 특정 요구 사항을 고려하는 것이 중요합니다. 침수 냉각은 열을 제거해야 하는 고성능 컴퓨팅 애플리케이션에 좋은 옵션이 될 수 있습니다. 다른 산업체에서는 다이렉트 투 칩 방법이 더 나은 해결책이 될 수 있습니다. 또한, 장비의 초기 비용과 지속적인 유지 보수 요구 사항을 고려해야 합니다.

가장 중요한 이점 중 하나는 기존의 공냉식 시스템에 비해 높은 효율과 낮은 에너지 비용입니다. 또 다른 중요한 측면은 고밀도 컴퓨팅 도입 가능성입니다. 열을 더 효율적으로 제거하기 때문에 물리적 공간 및 하드웨어 측면에서 비용을 절감할 수 있습니다.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.