1. 수처리란?
물은 생명의 근원입니다. 물은 맛, 향, 유기 물질이 업는 투명한 화학물질로 지구 수권의 주요 구성 성분입니다. 얻을 수 있는 유기농 영양소나 칼로리는 거의 0에 가깝더라도 물은 모든 생명체에 필수적입니다.
그러나 소위 폐수라고 부르는 이미 사용된 물을 보다 효율적으로 활용하려면 핵심 배관 및 펌핑망과 폐수 관리 솔루션의 현대화가 필수적입니다.
슈나이더 일렉트릭은 지속 가능성과 발전 사이의 격차를 해소하기 위해 노력합니다. 슈나이더 일렉트릭의 전문가들이 제공하는 수처리 솔루션의 장점에는 운영의 지속 가능성 증가, 위험 감소, 구현 비용 절감, 인력의 스마트화 등이 있습니다.
2. 수자원을 어떻게 관리할 수 있을까요?
수자원 관리는 모든 회사 또는 조직에게 매우 부담이 되는 작업이 될 수 있습니다. 이 과정에서는 최적의 수자원 개발, 계획, 분배 및 관리 작업이 이뤄집니다.
슈나이더 일렉트릭은 제한된 예산으로 현대화된 파이프라인 및 수처리 플랜트와 같은 중요한 문제를 해결할 수 있는 다양한 수자원 솔루션을 제공합니다. 슈나이더 일렉트릭의 최우선 목표는 지속 가능한 양의 물을 제공하고 인프라를 효율적으로 관리하는 것입니다.
슈나이더 일렉트릭의 IoT 지원 플랫폼인 EcoStruxure는 연결된 제품, 에지 제어, 앱, 분석 및 서비스를 제공하여 물 순환 전반에서 애플리케이션과 프로세스를 효과적으로 향상시키는 다양한 수처리 솔루션을 제공합니다.
3. 하수 처리 시설은 어떤 기능을 합니까?
수처리 플랜트는 환경이 오염되지 않고 사회에서 재사용이 가능하도록 물과 하수를 정화하고 정화하는 기능을 합니다. 또한 수처리 플랜트는 용존 산소량을 복원하고 오염 물질과 고형물을 제거하며 유기물을 분해하는 역할을 합니다.
슈나이더 일렉트릭은 플랜트 관리, 서비스, 자산 성능, 배전, 자동화 및 제어, 모터 제어를 포함하여 지속 가능한 수처리 플랜트를 위한 다양한 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션들은 다양한 지능형 소프트웨어 솔루션들과 함께 품질, 전력, 정보, 인력 및 에너지를 관리하여 보다 우수하고 안전한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
수요 증가와 기후 변화의 위협으로 인해 물 관리는 향후 몇 년 동안 가장 중요한 과제 중 하나가 되었습니다. 차세대 수처리 시스템을 구축하려면 누수, 수질, 고객 만족, 서비스 중단, 에너지 절약 등의 문제를 해결하기 위한 과감한 조치가 필요합니다. 슈나이더 일렉트릭은 탄소 배출이 없는 미래를 앞당기고 지속 가능한 프로세스를 구현하며 품질과 투명성에 대한 최종 소비자의 기대를 충족할 수 있는 기회를 제공합니다. 슈나이더 일렉트릭은 파트너와 함께 전 세계에 물을 공급하는 산업에 에너지 관리 및 자동화 디지털 솔루션을 제공합니다.
상하수도용 EcoStruxure 솔루션 살펴보기
상하수도용 소프트웨어, 서비스 및 제품 살펴보기


Industry 4.0 데이터 관리의 약속 실현
데이터는 차세대 산업 환경의 전략적 자산입니다. 민첩하고 최적화된 스마트 공장을 위해 데이터를 더 효율적으로 사용하는 방법을 알아보십시오.

디지털 커뮤니티를 통한 경쟁 우위 확보
Industry 4.0 혁명의 진행 속도를 높이기 위해서는 단순한 기술 이상의 노력이 필요합니다. Industry 4.0을 위해서는 생태계를 고려한 사고 방식이 필요합니다.
수처리 고객 사례 살펴보기
상하수도 분야의 IoT에 대한 최신 인사이트 살펴보기
다음의 내용을 확인해보세요.
Chat
질문이 있거나 도움이 필요하십니까? 슈나이더 일렉트릭은 도울 준비가 되어 있습니다.