브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

석유 화학 공장의 성공

불안정성, 높은 에너지 사용량, 예기치 않은 가동 중단에 직면한 이 유럽 석유 화학 공장에서는 노후화된 기계 제어 시스템을 업그레이드하기로 했습니다. 성공적인 현대화를 통해 문제를 해결하고 공정 제어 안정성, 서지 보호, 신뢰성을 확보했습니다.

슈나이더 일렉트릭의 현대화 솔루션을 통해 공장을 보호하는 방법을 알아보십시오.

터보 기계류 제어 솔루션
터빈, 발전기, 압축기 및 드라이브 솔루션은 물론 기계적 개조 기능과 동급 최초의 포괄적인 응용 엔지니어링 서비스 세트를 통해 고객에게 완전한 가치를 제공할 수 있습니다.

TMC 솔루션 및 서비스

슈나이더 일렉트릭은 유연한 TMC 솔루션 및 서비스를 포괄적으로 제공합니다. 40년이 넘는 기간 동안 슈나이더 일렉트릭의 글로벌 전문가들은 모든 규모의 석유 및 가스, 석유화학 및 화학 플랜트 운영을 향상시켜 왔습니다. 슈나이더 일렉트릭의 Triconex™ 제품은 가장 중요한 자산을 다루며 리던던트 및 단방향 Modicon™ 플랫폼은 슈나이더 일렉트릭의 Guardian 제어 솔루션을 포함한 범용 애플리케이션을 다룹니다.
Up close shot of a turbine, wind energy, windmill, renewable energy.

솔루션 기능

  • 서지 제어 — 컴프레서를 서지로부터 보호하고 고급 알고리즘을 보완적인 프로세스 자동화 전략과 통합합니다.
  • 컴프레서 성능 제어 — 운영 한계를 유지하면서 공정 요구 사항을 충족하기 위해 효율적인 로딩 제어 기능을 제공합니다.
  • 디커플링 제어 — 최적의 효율성을 위해 성능 및 서지 제어를 균형적으로 조절하기 위해 슈나이더 일렉트릭은 우수한 디커플링 제어 기능을 제공합니다.
  • 증기 및 가스 터빈 제어, 모터 드라이버 제어 — 원활한 증기 헤더 제어 및 기계 보호를 제공하기 위해 슈나이더 일렉트릭은 탁월한 제어 기능을 제공합니다.

이점

  • 중요 컴프레서의 비효율성 및 성능 저하 완화
  • 프로세스 중단 위험 감소
  • 치명적인 컴프레서 고장 위험 완화
  • 실시간으로 제공되는 중간 결과와 함께 제어 로직을 쉽게 따를 수 있음

안전성 및 효율성 증대

슈나이더 일렉트릭은 화석, 수력 및 원자력 시장을 위한 솔루션과 서비스를 통해 소규모 및 대규모 재열 터빈의 모든 전력 구성과 요구를 해결합니다. 슈나이더 일렉트릭은 40년 이상의 경험을 바탕으로 안전 및 효율성을 높이기 위해 범용 및 주요 애플리케이션을 위한 제어 솔루션을 개발했습니다.

솔루션 기능

  • 발전기 제어 — 메가와트, 속도 감소, 등시성, 전압, 역률 및 MegaVar에 대한 제어 또한 온도 제한, 여기 제한, 부하 공유 및 부하 차단 등의 과온 제한 기능도 제공합니다.
  • 자동 전압 조절(AVR) — AVR 솔루션에는 전압 및 전류 제어, "소프트 스타트"와 일치하는 전압 및 동기화를 위한 버스 전압 대응이 포함됩니다.
  • 증기 및 가스 터빈 제어 — 통합 일련순서 및 제어는 발전기에 대한 원활한 증기 헤더 제어 및 기계 보호를 제공합니다. 또한 증기 터빈을 재가열하기 위한 제어 전략도 제공합니다.

이점

  • 운영 중단 및 손상으로부터 중요 자산 보호 
  • 증기 터빈 및 발전기와 같은 중요 자산의 생산성과 수명 향상
  • 성능 모니터링 지원
  • 자산 관리 개선
  • 고속 이벤트 기록 지원

TMC 개조

TMC 개조는 미스테리 박스나 구식 기계 부품을 제거합니다. TriconexTM 중요 TMC 컨트롤러는 모든 트립 입력, 전자 과속 보호, 온라인 테스트 및 수리, 단일 고장 지점 없음, 자동 테스트를 위한 전체 계측장비, 지속적인 진단을 위해 2oo3 투표를 보장합니다.
브로슈어 다운로드

솔루션 기능

슈나이더 일렉트릭의 기계 개조 기능은 신뢰성 있고 내결함성을 갖춘 성능을 제공하는 액추에이터, 전력 유닛, 프로브 및 기타 물리적 구성요소에 중점을 둡니다. 솔루션은 다음과 같습니다.
  • 트립 블록 어셈블리(Quadvoter) - 내결함성, 온라인 서비스 가능 및 SIL 정격 속도 표시: 능동형 및 수동식 속도 프로브가 터빈과 브래킷의 속도
  • 맞춤형 유압 전력 장치(HPU) 개조 - 고압 또는 저압 유압 솔루션용으로 설계
  • 맞춤형 서보 교체 및 터빈 리던던트 액추에이터 제어(TRAC) 어셈블리: 2개 또는 3개의 서보 솔루션을 위한 내결함성을 갖추고 온라인으로 교체 가능한 기성 구성품
  • 공기압 액추에이터 개조
  • 리던던트 및 트리플 리던던트 밸브 위치 피드백 및 제어용 맞춤형 선형 가변 차동 변압기(LVDT) 브래킷.
  • 추진력 프로브 및 브래킷.

이점

  • 레이저 스캐닝 및 기타 고급 리버스 엔지니어링 방법을 전략적으로 사용하여 설치 시간을 단축합니다.
  • 고압 액추에이터 및 서보 밸브를 통해 응답 및 정밀도를 향상합니다.
  • OEM (주문자 위탁 제조업체) 구성 요소를 제거하여 유지 관리를 간소화합니다.
  • 윤활유와 제어유의 분리로 수명을 연장하고 원활한 작동을 유지합니다.
  • 시스템 구성 요소의 이중화 또는 삼중화로 다중화를 강화합니다.
  • 더 정밀한 제어 — 고압 서보 및 액추에이터는 훨씬 더 낮은 유압 유체 흐름으로 탁월한 분해능력을 제공하여 제어를 위한 향상된 속도와 정확도를 제공합니다.

Quadvoter 터빈 유압 트립 시스템

터빈 리던던트 액추에이터 제어

TMC용 디지털 및 엔지니어링 서비스

슈나이더 일렉트릭은 수십 년간의 터보 기계류 제어(TMC)의 성공을 활용하여 TMC 자산 및 프로젝트의 독립 컨설턴트로 일하고 있습니다. 슈나이더 일렉트릭의 디지털 솔루션은 자산을 모니터링하여 예기치 않은 가동 중단을 줄이고 유지 관리 비용을 줄이며 자산 활용도를 높일 수 있는 잠재적인 손상이나 장비 고장을 방지합니다. 현재의 디지털 솔루션과 결합된 슈나이더 일렉트릭의 기존 서비스는 운영 효율성, 경제적 영향 및 투자 수익(ROI)을 향상시킬 수 있습니다.
Energy plant in Japan, oil and gas, power management.

슈나이더 일렉트릭의 디지털 솔루션

안전한 원격 액세스

안전한 원격 액세스(SRA)는 슈나이더 일렉트릭 TMC 전문가를 현장 자산에 연결합니다. 이를 통해 신속한 현장 지원을 통해 장비 제어 문제를 처리하고 해결할 수 있습니다.

슈나이더 일렉트릭 서비스

  • 프런트 엔드 엔지니어링 설계(FEED) - 사전 프로젝트 계획, 프론트 엔드 부하 및 타당성 분석을 통해 프로젝트 비용을 점검하십시오.
  • TMC 엔지니어링 평가 - 신뢰성 개선, 제어 분석, 현장 계측장비를 포함한 전문가 평가
  • 시운전 및 구동 지원 - 모든 TMC 시스템 및 구성 요소가 사용자의 운영 요구사항에 따라 설계, 설치 및 테스트되었는지 확인합니다.

TMC 고객 우선

자산의 운영 수명 동안 투자로부터 최대한의 이익을 추출하고 유지하도록 설계된 종합적인 유료 유지 관리 및 기술 지원 프로그램입니다.
동영상 보기

주요 제품 및 소프트웨어

 

EcoStruxure™ Triconex 안전 시스템

 

PLC 및 전용 컨트롤러

 

HMI (터치스크린 및 산업용PC)

 

Vijeo Designer

도움이 필요하신가요?

여기에서 시작하십시오!

확인해 보십시오. 직접 솔루션을 검색하거나 슈나이더 일렉트릭 전문가와 연결하십시오.

고객지원팀에 문의

더 많은 정보, 기술 지원, 불만 사항 지원 등을 받을 수 있도록 고객 관리팀에 문의하십시오.

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

 새 창에서 열기

FAQ 검색

주제와 관련된 FAQ(자주 묻는 질문)를 검색하여 필요한 답변을 얻으십시오.

 새 창에서 열기

영업팀에 문의하기

온라인으로 질문하면 전문가가 연락드립니다.

Chat

질문이 있거나 도움이 필요하십니까? 슈나이더 일렉트릭은 도울 준비가 되어 있습니다.

1. 터보 기계는 어디에 사용됩니까? 

기계를 활용하는 거의 모든 형태의 재생 에너지는 터보 기계류를 사용해야 합니다. 컴프레서, 송풍기, 통풍구, 펌프 또는 터빈 등 터보 기계류 솔루션에는 재생 에너지를 생산, 저장 또는 공급하는 애플리케이션를 위한 다양한 필수 구성품이 포함됩니다. 일반적으로 터보 기계는 두 가지 범주로 나뉩니다. 첫 번째는 동력을 생성하는 데 사용됩니다. 여기에는 증기터빈, 유압식 터빈, 가스 터빈이 포함됩니다. 두 번째는 전력을 소비하여 작동 유체의 전체 압력을 높이는 것입니다. 여기에는 펌프, 컴프레서 및 팬이 포함됩니다.   터보 기계류 프로세스 솔루션이 널리 활용되고 현장의 기술 수준이 발전함에 따라 최적의 성능을 보장하고 에너지 목표를 달성하기 위해서는 동급 최고의 터보 기계 제어 및 공정 솔루션이 반드시 갖춰야 합니다.  

2. 터보 기계류는 어떤 용도로 사용됩니까? 

터빈, 발전기, 컴프레서 및 드라이브 솔루션은 기계적 개조 역량 및 다양한 터보 기계류 솔루션과 함께 운영 우수성과 최적화된 안전성을 실현합니다. 터보 기계류는 발전, 자동차 공정, 항공 우주 시스템 및 다양한 산업 분야의 기타 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.   슈나이더 일렉트릭은 성능 모니터링 및 자산 관리를 강화하는 동시에 안전성과 운영 효율성을 개선하는 범용 및 중요 애플리케이션을 위한 터보 기계류 프로세스 솔루션을 제공합니다.  

3. 터보 기계류 솔루션이 반드시 필요한 이유는 무엇입니까?  

터빈 구동 공정 시설은 10년 이상 지속적으로 가동되어야 합니다. 이를 위해서는 견고한 제어, 신뢰할 수 있는 기계 부품, 잘못된 트립 방지, 수리 및 온라인 테스트 수행 기능이 필요합니다. 기계 개조 솔루션은 시각화, 진단 및 시뮬레이션을 개선하여 터보 기계 제어 장비의 수명을 연장하고 전반적인 신뢰성을 향상시키며, 신속한 처리를 보장하여 운영 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다. 슈나이더 일렉트릭은 소프트웨어, 안전 시스템, 컨트롤러를 포함한 강력한 터보 기계류 솔루션(예: EcoStruxure Triconex 안전 시스템, EcoStruxure Foxboro DCS, PLA, PAC, 전용 컨트롤러, HMI 등)을 제공합니다.