{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Which Modbus functions are used for reading/writing multiple data on IO scanning in Modicon Quantum range.
In Modicon Quantum range, I/O scanning works with following Modbus function codes:
  1. FC3 for Reading Multiple 4X registers.
  2. FC16 for Writing Multiple 4X registers.
  3. If both the read and write are filled out then FC23 for Read/Write Multiple 4X registers is used.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: