{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
How does the READ_VAR, WRITE_VAR differentiates between Ethernet port 1 and 2 on the M251 Controller?
The TM251MESE has dual Ethernet port Ethernet port 1 and Ethernet port 2..  The Addr input parameter on the ADDM function block specifies the port and the IP address.  3 is use for Ethernet communication (Ethernet port 1 or 2). The software checks the IP address that you use in the FB and send the information via the Ethernet port that is on the same subnet  (autorouting depending of the IP address).

M251

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: