{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
When using preset speeds and an analog speed input which one takes priority?
When the inputs for the preset speeds are high they override the analog speed. If the preset speed inputs are low then the drive will run at the analog speed input speed or LSP if no signal is present.


CTA-ID : 2001374

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: