For å fremme grunnleggende endringer må tiltak skje gjennom selskapets transformasjon. Investorer og forbrukere holder i stadig større grad selskaper ansvarlige for sin praksis innen ESG. Og etter hvert som Millennials tar over 68 billioner dollar fra babyboomergenerasjonen innen år 2030, har selskaper et høyere press på skulderen og må iverksette tiltak.
![man take picture in office cabin](https://www.se.com/no/no/assets/v2/669/media/235309/900/863571860-1800x900.jpg)
Bærekraftig investeringsstrategi
Finn ut mer om de ulike katalysatorene som driver den bærekraftige investeringsbevegelsen.
![person viewing pie charts on a digital tablet](https://www.se.com/no/no/assets/v2/669/media/244006/900/ipad-screen-IC-1800x900.jpg)
Administrer bærekraftrapportering
Reduser tiden, effektiviser prosessen og kostnadene ved hjelp av EcoStruxure™ Resource Advisor.
Vi maksimerer rapporteringsarbeidet ditt
![closeup of steel pipelines in an oil industry](https://www.se.com/no/no/assets/v2/669/media/235797/900/172756737-1800x900.jpg)
Stormskritt innen bærekraftrapportering
Vallounrec forbedret CDP-resultatet med to bokstaver ved å innta en nyskapende tilnærming til bærekraftrapporteringsstrategien.
![A man working on his laptop at home](https://www.se.com/no/no/assets/v2/669/media/235327/900/1226379846-1800x900.jpg)
Gå aldri glipp av en tidsfrist
Med så mange rapporteringsrammeverk der ute kan det være vanskelig å spore tidsfrister. Hold deg oppdatert med rapporteringskalenderen vår.
Skap bærekraftighet med miljørapportering
Beste praksis for miljørapportering gjør det mulig for organisasjonene å være åpne og ta ansvar for konsekvensene av dem. Å bygge en solid bærekraftstrategi vil ha langsiktig innvirkning på varemerkets omdømme.