Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Technologia bezprzewodowa — zmiana oblicza technologii zapewniających bezpieczeństwo

Niezależnie od tego, czy chodzi o prace dźwigowe, czy budowę maszyn, bezprzewodowe systemy zdalnego sterowania zwiększają bezpieczeństwo i mobilność operatorów.
Dowiedz się więcej Otwiera w nowym oknie

ABUS Crane Systems

Wiodący konstruktor dźwigów korzysta z rozwiązania EcoStruxure Machine do opracowywania inteligentnych, modułowych systemów sterowania dźwigami,

Poznaj rozwiązania EcoStruxure

Dowiedz się, jak dzięki wprowadzaniu rozwiązania EcoStruxure Twoja firma może osiągnąć sukces: Innowacje na każdym poziomie
Dowiedz się więcej

Wyzwanie

ABUS Crane Systems to jeden z wiodących producentów systemów dźwigowych w Europie. Przedsiębiorstwo produkuje każdego roku ponad 5000 dźwigów w 50 różnych wersjach, zaopatrując w nie ponad 35 000 klientów w Niemczech, a także eksportując je do 55 państw na całym świecie.

• W przypadku dźwigów nie istnieje w pełni uniwersalne rozwiązanie, a dźwigi budowane przez ABUS różnią się konstrukcją, rozmiarem, liczbą napędów i funkcjami.

• Aby zapewnić sobie konkurencyjność i spełniać wymagania swoich klientów, firma ABUS musiała stawić czoła następującym wyzwaniom:
• Liczne wymogi w odniesieniu do wysoce skomplikowanych i niestandardowych systemów dźwigowych
• Potrzeba standaryzacji modułów w celu uzyskania możliwie najkrótszego czasu produkcji
• Możliwość szybkiego rozpoczęcia obsługi, niezależnie od stref czasowych i lokalizacji, dzięki wykorzystaniu udoskonaleń takich jak cyfrowe przetwarzanie danych do przeprowadzania konserwacji zapobiegawczej i napraw

Rozwiązanie

Aplikacje, analityka i usługi: Inteligentny system sterowania dźwigami ABUControl, profesjonalne usługi dostawy
Sterowanie brzegowe: Sterowniki Modicon M221, M241, M251, sterownik bezpieczeństwa XPSMC, rozwiązanie EcoStruxure Machine Expert (dawniej znane jako SoMachine i SoMachine Motion)
Produkty powiązane: Napędy Altivar, urządzenia Altivar do odzyskiwania energii, zasilacze Phaseo ABL, wyłączniki ochronne zabezpieczające silnik i styczniki TeSys, czujniki OsiSense, wyłączniki fotoelektryczne XU, enkodery indukcyjne XS

EcoStruxure Machine: Szeroki zakres oferty spełnia wszystkie potrzeby klientów firmy ABUS. Stanowi również podstawę do dalszego wykorzystywania potencjału dźwigów ABUS w zakresie technologii IIoT.
Doświadczenie w dziedzinie prac dźwigowych i współpraca na wszystkich etapach: Od wstępnego szkicu wymagań, przez opracowywanie koncepcji i proponowanie innowacyjnych rozwiązań z nowymi funkcjonalnościami i funkcjami, aż po programowanie, testowanie i ostateczne zatwierdzenie
Wynik: ABUControl, inteligentny system sterowania dźwigami modułowymi oparty na EcoStruxure Machine. Wszystkie wymagane funkcje dźwigu można wdrożyć w zaledwie dwóch standardowych modułach — od prostej do złożonej architektury dźwigów, z wieloma dźwigami i podnośnikami. Opcje maszyn nie muszą być programowane, a parametry systemu można skonfigurować w szybki prosty sposób w oprogramowaniu do sterowania dźwigami.

Efekty

• Wydajna i szybka produkcja seryjna urządzeń, większe liczby produktów o wysokiej jakości
• Sprawniejsza obsługa produkcji dźwigów dzięki standardowemu wdrożeniu wszystkich wymaganych funkcji dźwigu w zaledwie dwóch standardowych modułach
• Szybszy i bardziej elastyczny rozwój nowych produktów — krótszy czas reakcji na potrzeby klientów
• Wygoda i bezpieczeństwo
• Zwiększona dostępność dźwigów — skrócenie przestojów
• Oszczędności energii wynoszące nawet 40%

Sterownik Modicon M241, wraz z podłączonymi do sieci przemiennikami częstotliwości, zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i wygodę oraz ogranicza czas przestojów systemów dźwigowych. Dzięki urządzeniu do zwrotu energii, w które wyposażono napędy Altivar, energia generowana podczas zatrzymywania maszyn może powrócić do sieci, co zapewnia zmniejszenie zużycia energii o nawet 40%.

Wdrażanie technologii cyfrowych: Dalszy rozwój rozwiązań sieciowych oraz gromadzenie i wykorzystywanie danych stanowią bramę do korzystania z technologii IIoT, ułatwiając firmie ABUS otwarcie się na nowe możliwości, np. konserwację prewencyjną i usługi świadczone na poziomie globalnym, umożliwiając rozwój działalności.

Rozwiązania firmy Schneider Electric ułatwiają firmie ABUS osiąganie przewagi nad konkurencją. Dzięki nawiązanej współpracy firma ABUS wprowadza innowacje w zakresie prac dźwigowych zwiększające dostępność dźwigów i umożliwiające korzystanie z ukierunkowanych środków konserwacji na całym świecie.

Dowiedz się więcej

Przemysł żelaza i stali

Branże intuicyjne — cyfryzacja!

Tekst domyślny

Inteligentne maszyny dzięki rozwiązaniu EcoStruxure Machine

Suwnica pomostowa w środku zakładu przemysłowego, prace dźwigowe, automatyka przemysłowa, sterowanie maszynami.

Inteligentne sterowanie dźwigami

Tekst domyślny

Sterowniki Modicon

Tekst domyślny

EcoStruxure Machine Expert

Potrzebujesz pomocy?

Rozpocznij tutaj!

Uzyskaj odpowiedzi już teraz. Znajdź rozwiązanie samodzielnie lub skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.

Kontakt z Centrum Obsługi Klienta

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji, wsparcie techniczne, pomoc w obsłudze reklamacji i inne informacje.

Gdzie kupić?

Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.

 Otwiera w nowym oknie

Zapoznaj się z FAQ

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

 Otwiera w nowym oknie

Kontakt z działem sprzedaży

Wyślij zapytanie przez Internet, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.