Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor

Rzeczywistość rozszerzona w praktyce przemysłowej
Narzędzie EcoStruxure Augmented Operator Advisor łączy dynamiczne informacje kontekstowe i lokalne, umożliwiając użytkownikom mobilnym nakładanie rzeczywistego środowiska na przedmioty wirtualne.  
Tekst domyślny

Dynamiczne dane w rozszerzonej rzeczywistości

EcoStruxure Augmented Operator Advisor zwiększa efektywność i zmniejsza koszty dzięki błyskawicznej diagnozie i „bezdotykowemu” serwisowaniu.
Tekst domyślny

Opis
Rozwiązanie EcoStruxure Augmented Operator Advisor zapewnia dostęp do przesyłanych w czasie rzeczywistym informacji zawsze i wszędzie tam, gdzie są potrzebne. Spersonalizowana aplikacja zwiększa efektywność operacyjną za sprawą rzeczywistości rozszerzonej — umożliwia operatorom „nakładanie” bieżących danych i obiektów wirtualnych na szafy, maszyny lub cały zakład.
Korzyści
- Mniej przestojów - Wirtualne otwieranie drzwi szafki elektrycznej
- Szybsza obsługa i konserwacja - Szybki dostęp do informacji zbieranych w czasie rzeczywistym, podręczników, schematów itd. — bezpośrednio w terenie
- Mniej błędów ludzkich - Pomoc w odnalezieniu właściwego podzespołu i prowadzenie krok po kroku przez procedury konserwacji
Zastosowania
- Górnictwo, minerały i metale
- Gospodarka wodno-ściekowa
- Żywność i napoje
- Infrastruktura
- Możliwość zaadaptowania aplikacji do dowolnej branży
Do pobrania
- Oprogramowanie: projekty dla budynków
- Oprogramowanie: realizacja projektów
- Aplikacja dla tabletów z systemem Windows

Cechy i funkcje rozwiązania

Interesujące informacje Szeroki wybór danych: dane ze sterowników PLC zbierane w czasie rzeczywistym, dokumenty, obrazy, strony WWW, notatki, etykiety, dane z bazy danych SQL. Dostęp do dokumentów Pliki PDF z dokumentacją techniczną wyposażenia, schematy elektryczne, ilustracje, filmy. Dostęp do ukrytych części Możliwość wirtualnego otwarcia szafki elektrycznej i uzyskania dostępu do niektórych ukrytych części maszyny. Wyróżnianie nieprawidłowości Sygnalizacja stanu działania maszyny różnymi kolorami. Tryb detekcji Rozpoznawanie scen według znaczników lub obrazu 2D, które gwarantuje łatwą i szybką detekcję w każdej sytuacji.
Zamrożenie obrazu Możliwość zamrożenia obrazu i odłożenia tabletu na bok, gdy do wykonania czynności potrzebne są wolne ręce. Ulubione Baner z informacjami o innych scenach Kontrola dostępu Różne uprawnienia dostępu, w zależności od profili użytkowników, ról i obowiązków. Wiele języków W każdej chwili można zmienić język projektu. Wiele systemów operacyjnych Działa na tabletach z systemami iOS, Android i Windows. Procedury Możliwość prowadzenia operatora krok po kroku przez procedurę, poprzez przekazywanie mu instrukcji na tablecie.

Wypróbuj aplikację

Za pomocą tabletu zeskanuj kod QR, aby uzyskać bezpośredni dostęp do aplikacji EcoStruxure Augmented Operator Advisor.  Po pobraniu aplikacji na tablet wypróbuj oprogramowanie, kierując aplikację na obrazy w galerii. Interesujące informacje automatycznie pojawią się na ekranie.
Pobierz galerię obrazów Otwiera w nowym oknie

Opisy osiągnięć

Tenaris — producent rur

Tenaris jest czołowym producentem rur stalowych, a supernowoczesna fabryka firmy w Argentynie przetestowała niedawno EcoStruxure Augmented Operator Advisor — rozwiązanie Schneider Electric, które w innowacyjny sposób, poprzez wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości, pomaga w serwisowaniu i innych działaniach związanych z eksploatacją.

Buhler — dostawca sprzętu do produkcji żywności

Bühler jest globalnym liderem zaopatrzenia młynów, wytwórni makaronu i wyrobów czekoladowych. Firma odkrywa potencjał rzeczywistości rozszerzonej oraz korzyści, jakie ta technologia może przynieść z perspektywy użytkowników i procesów produkcyjnych.

Becton Dickinson

Zobacz, jak firma Becton Dickinson zintegrowała nasze rozwiązanie oparte na rzeczywistości rozszerzonej, które wspomaga konserwację i udostępnia operatorom maszyn dynamiczne informacje w czasie rzeczywistym.

Potrzebujesz pomocy?

Rozpocznij tutaj!

Uzyskaj odpowiedzi już teraz. Znajdź rozwiązanie samodzielnie lub skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.

Kontakt z Centrum Obsługi Klienta

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji, wsparcie techniczne, pomoc w obsłudze reklamacji i inne informacje.

Gdzie kupić?

Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.

 Otwiera w nowym oknie

Zapoznaj się z FAQ

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

 Otwiera w nowym oknie

Kontakt z działem sprzedaży

Wyślij zapytanie przez Internet, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.