Glöm rektangulär håltagning och spara tid och pengar redan vid montaget. Den nya operatörspanelen från Schneider Electric som finns i storlekarna 4 och 7 tum, kräver bara ett enkelt 22 mm hål. Annars är den stora nyheten den cybersäkra gateway som blir kopplingen mellan maskinen och det användargränssnitt som skapar uppkoppling oavsett geografisk placering. Harmony STM6 är kompatibel med den nya generationens programvara EcoStruxureTM Operator Terminal Expert och den senaste grafiktekniken från Schneider Electric.
– Lanseringen av Harmony STM6 möjliggör remote assistance i praktiken där exempelvis maskinbyggaren verkligen kan supporta sina kunder i fält när som helst utan att själv vara på plats. Det är ett naturligt steg i utvecklingen mot industri 4.0, säger Josef Christoffersson, Product Manager på Schneider Electric.
Mer om Harmony STM6
Estetisk visualisering med hypermodern grafisk motor:
- Skärmupplösning med 16 M färger
- Modulärt kompakt koncept
- Kompatibel med nya generationens programvara EcoStruxureTM Operator Terminal Expert, högkvalitativ grafik och snygg design
Enkelhet längs hela livscykeln:
- Verktygsfri montering, hål med diameter 22 mm för installation
- Enkelt underhåll, modulärt och reservdelar
- Certifierad för global export
- Elektronisk handbok via QR-kod för enkelt underhåll i fält
Dubbel IP-anslutning:
- Ethernet x 2 -> Dual IP, end-to-end cybersecurity
- Secure Connect Ready, cybersäker gateway till internet
- EcoStruxureTM Operator Terminal Expert, senaste grafikmotorn från Schneider Electric
För ytterligare information, kontakta:
Karolina Blacharska, presskontakt på Schneider Electric, 070-282 67 63, karolina.blacharska@se.com