Den här guiden, som skrivits av våra mest meriterade experter inom eldistribution, innehåller branschledande kunskap om hur standarder för mellanspänning utvecklas och om den senaste tekniken inom MV-installation.
Omvandlingen av eldistributionen innefattar förändringar som är kopplade till införandet av digital teknik och en miljömedveten uppfattning. Dessa ämnen är avgörande för mellanspänningsenergi för att garantera bättre prestanda och hållbarhet för ställverk och installationer. I den här unika guiden får du den support som behövs för MV-utrustning, från utformning till drift och till dess att den är uttjänt.
![](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/314375/900/534545756-GPS-IC-1920x540.jpg)