Minimera systemfel i genereringen och säkerställ hög tillgänglighet i anläggningen. Upprätthåll de högsta nivåerna av strömkvalitet samtidigt som du sänker driftskostnaderna.
Lösning och fördelar
En heltäckande, skalbar kraft- och styrningslösning, byggd för att hantera flera platser och fjärrstyra underhållet. Vår lösning har skapats i enlighet med nuvarande standarder och samlar alla kontrollenheter för vattenkraft i ett system.
> Minska investeringskostnaderna med upp till 20 %
> Sänk underhållskostnaderna med upp till 30 %
> Förbättra driftsäkerheten
BC Hydro
BC Hydro uppgraderar befintligt åldrande Bailey-styrsystem vid sitt Burrard Generating Station i Port Moody, för att ge högre nivåer av kontroll och effektivitet.
Hitta produkter och lösningar
Telemetri och fjärrstyrda SCADA-system
Dokument och nedladdningar
Utforska det tekniska biblioteket där du kan hitta datablad, produktspecifikationer och mycket mer.