การรักษาระบบที่สำคัญและโครงสร้างพื้นฐานให้อยู่ในสภาพดีเป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม บริการภาคสนามจากชไนเดอร์ อิเล็คทริคจะอยู่ที่นั่น ให้คำแนะนำเชิงรุกจากผู้นำระดับโลก แนวทางที่ยืดหยุ่นและความโปร่งใสของเราจะช่วยคุณควบคุมต้นทุนและดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
บริการภาคสนามและระบบอัตโนมัติตามสาขาของผู้เชี่ยวชาญ
![ข้อความทางเลือก](https://www.se.com/th/th/assets/v2/615/media/67002/900/575634279-980x490.jpg)
บริการด้านอาคาร
![การทำงานของช่างเทคนิคของศูนย์ข้อมูล, การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูล](https://www.se.com/th/th/assets/v2/615/media/25759/900/MTC_DC_Techs-980x490.jpg)
บริการด้านระบบไฟฟ้าที่สำคัญและระบบระบายความร้อน
![ข้อความทางเลือก](https://www.se.com/th/th/assets/v2/615/media/28864/900/998-4398-980x490.jpg)
บริการอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้า
![หากไม่คำนึงถึงอายุของอุปกรณ์ เรามีตัวเลือกบริการที่รวมการบำรุงรักษา การจัดการจากระยะไกล ชิ้นส่วนอะไหล่ การฝึกอบรม การปรับปรุงระบบให้ทันสมัย และการให้คำปรึกษา ควบคู่กับการบริหารจัดการสินทรัพย์ตลอดช่วงอายุสินทรัพย์ที่สำคัญ 5 ระยะ คนงานและผู้จัดการอยู่ในคลังสินค้า](https://www.se.com/th/th/assets/v2/615/media/37092/900/BFW_001-980x490.jpg)
บริการจัดการอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม
จัดการกับความท้าทายของคุณด้วยบริการภาคสนามของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
บริการภาคสนามเพิ่มเติมที่ครอบคลุมทุกระยะของอายุการใช้งาน:
![ช่างเทคนิคสวมหน้ากากป้องกันกำลังทำงานกับเซิร์ฟเวอร์, บริการศูนย์ข้อมูล](https://www.se.com/th/th/assets/v2/615/media/70356/900/TS2-070-490x490.jpg)
ความปลอดภัย
![ข้อความทางเลือก](https://www.se.com/th/th/assets/v2/615/media/52727/900/585285403-490x490.jpg)
บริการแบบดิจิตอล
![ข้อความทางเลือก](https://www.se.com/th/th/assets/v2/615/media/62177/900/465756840-980x490.jpg)