能源正逐漸成為企業策略中的核心議題。電價持續上漲以及公共電網的不穩定,可能會限制您的企業達成業務目標和實現長期永續發展的能力。微電網在解決這些挑戰上可以發揮重要作用,透過提升企業的自給自足能力並引入再生能源,能為您持續節省成本。在這篇文章中,我將探討微電網 Microgrids 的優勢如何融入長期的能源與商業策略,並分享一些實際案例,說明微電網如何幫助企業朝著既定目標邁進。
微電網具備多種功能,能有效支持具體的能源或商業策略:它讓您能夠在現場自行發電,並在需要時使用,還可以將多餘的電力出售給主電網,甚至可以完全擺脫當地電網的依賴。對於環境與社會承諾、綠色品牌形象、能源韌性、成本控制及其他目標,微電網都可能成為扭轉局勢的關鍵工具。
儘管環保問題受到廣泛關注,微電網計畫的推動往往基於實際需求。透過仔細分析企業當前及未來的痛點,以及能源策略的變化,您可以更清楚地判斷是否應該推動微電網建設,以及應如何進行。
微電網 Microgrids 的經濟效益
控制能源成本是企業建立微電網的最常見原因之一。對於完全依賴公共電網的企業來說,化石燃料成本的不斷上升和不可預測性是一個重大挑戰。
透過現場部署再生能源,例如風力發電場、太陽能板陣列和電池儲能系統,您可以有效地消除燃料成本的影響,使每度電的價格更加穩定且具有可預測性。在微電網的整個使用壽命中,這些能源成本可能還會比傳統電力更低。化石燃料價格上升得越快,微電網的投資回報也來得越快。如果您目前的電力購買協議 (Power Purchase Agreement, PPA) 無法保證未來 20 年內具有競爭力的電價,微電網將是具成本效益的替代方案或補充能源的選項。
自有能源資源的企業不僅能提升自給自足能力,還能減少受到能源批發市場價格波動的影響。同時,增強自給自足也能解決另一個常見問題:對能源韌性的需求。 隨著需求上升、基礎設施老化、網路安全威脅增加,以及氣候變遷帶來的極端天氣,許多公共電網的可靠性正不斷下降。此外,推動脫碳的趨勢也加速了企業轉向電氣化的腳步,但現有的電力系統可能無法完全支撐這樣的轉型,甚至在經濟上也不一定可行。因此,當電網故障或停電導致業務中斷時,沒有充足備用電源和分散式能源資源的企業,將處於極大的風險之中。
例如,在製藥業和 3D 列印業中,停電所造成的停產與重啟,不僅會浪費寶貴的材料,也會削弱公司的聲譽,因為這會讓外界質疑公司的可靠性。
社區對電網韌性的需求
馬里蘭州蒙哥馬利郡一直將能源韌性視為首要關注點。為了滿足社區需求,施耐德電機透過與 AlphaStruxure 的能源即服務 (EaaS) 協議,為郡政府建設、營運並擴展一個微電網。
這個微電網首先服務的設施之一是郡內的公共安全總部,該總部負責包括警察、消防及緊急管理等關鍵服務。此外,郡內的動物收容所也將在明年接入微電網。在極端天氣或其他可能導致公共電力中斷的情況下,蒙哥馬利郡的微電網可以啟動「孤島模式」,確保這些關鍵服務持續運作。
蒙哥馬利郡一般服務部門主任 David Dice 表示,這項計畫推動了郡政府的多項長期策略。
他說:「微電網展現了郡政府對永續發展和能源韌性的承諾。市民可以信賴郡政府,不僅能控制長期的能源成本與環境影響,還能持續提供可靠的基本服務。
微電網如何推動永續發展目標
儘管大多數企業會從成本控制和業務連續性的角度評估微電網的投資,但永續發展的效益同樣顯著。對於有脫碳目標的企業(無論是為了合規還是展現社會責任),微電網可以提供對能源生產的直接掌控。該專案的貢獻及實現時間,應與企業的整體永續發展策略一致。
在選擇合適的能源來源時,首先考慮您的永續發展目標。例如,如果您的淨零碳排放目標即將到期,可能需要配置以風能、太陽能及電池儲能為主的微電網。若是較長期的脫碳目標,則可能更多依賴電網或現場的化石燃料發電機。
案例研究:Bimbo Bakeries USA 的微電網系統開發
全美知名食品製造商 Bimbo Bakeries USA 計劃明年在加州的六家烘焙工廠啟動由施耐德電機建設和營運的微電網。這項計畫是 Bimbo 減少碳排放策略的一部分,目標是在 2030 年前減少 50% 的碳排放,並在 2050 年達成淨零碳排放。這些微電網將為每個工廠提供 25% 的能源需求,並減少 25% 的碳排放。此外,它們還將幫助 Bimbo 將天然氣烤爐轉換為電力烤爐,這是脫碳的一大步。
由於當地公共電網無法應對日益增長的用電需求,透過整合微電網、太陽能陣列及儲能系統,將能夠滿足額外的電力負載,並創造比公共電網更具永續性的能源組合。
Bimbo 西部區域環境永續發展經理 David Yavari 表示,微電網將帶來社會與經濟效益。
他說:「加州的電價持續上漲,同時還有許多激勵措施幫助這類專案啟動。結合這些因素,微電網不僅具備盈利潛力,還能改善我們生活與工作的社區。」
為您的企業設計合適的微電網結構
微電網是否適合您的企業,取決於您需要解決的經濟、營運和環境問題的組合。
一旦確定了這些問題的優先順序,您便可以開始探索設計、建設、融資及營運的選項,確保微電網能夠解決您的能源需求。
想了解如何將微電網納入企業中的經濟可行性,請參閱我們撰寫的《智能微電網可行性研究》白皮書。
作者:Bala Vinayagam | 原文連結
延伸閱讀
- 5G 如何大幅提升公用事業智慧電網的效率和永續性
- 「凈零碳排」不再只是願景,三步驟幫助企業實現減碳目標
- 新能源格局:建築業主和運營商的永續性機會和數位化解決方案
- 如何在能源成本上漲時保持競爭力?提升資產效率是關鍵
- 數位化與工業 AI:引領能源轉型的未來
- 電力監控 Power Monitor 如何促成企業的永續發展、營運效率和韌性
相關連結