我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

綠能新思維:探討一人如何打造綠色家園 降低能源支出

在全球共同因應氣候變遷的過程中,每個單位都扮演著重要的角色。從大型跨國企業到個別家庭,我們都可以透過減少碳排放和管理碳足跡為環境盡一份心力。

探索家庭能源管理系統(HEMS)的效益

Emmanuel Bur就是一位對家庭能源管理系統(HEMS)有深入了解的人。過去五年來,他致力於永續生活,將位於法國格勒諾布爾的家,逐步轉型為高效能源(綠能)使用的典範。

Emmanuel 解釋道:「我在 2017 年搬進這棟房子。這是一棟建於 1995年的現代全電氣化住家,但在能源效益方面還有很大的優化空間。這一點在我們入住第一年內用電量飆升至 29,000 KwH 時變得更加明顯,那相當於超過 4,500歐元的電費!」

降低能源支出的第一步:投資低碳排設備

事實上,隨著歐洲電價的持續上漲,越來越多家庭開始提升住家的能源效率。但問題是,應該從哪裡著手?

Emmanuel 解釋了他如何邁開第一步:「一開始我就知道預算有限,所以我專注於那些投資報酬率最高的措施。」

因此,Emmanuel 在 2018 年展開能源節省計畫,首先將舊式壁爐更換為低排放型。此設備總花費 1,500 歐元,但他利用政府鼓勵住戶轉換為更環保的家用熱能設備的補助來支付此費用。安裝後的前兩年,家庭能源費用就減少了 25%,很快便收回了投資成本。

改善住家設計以提升能源效率

由於房屋主要是開放式設計,Emmanuel 意識到在如此大的空間內保持適當的溫度將是一大挑戰。為了解決這個問題,他在主要的生活區和其他區域之間加蓋了一道隔牆並裝上門。這使得夏季和冬季的溫度控制更加精確有效,大幅提升了主要生活區的舒適度。這個簡單的隔離措施(耗資約 800 元),讓 Emmanuel 當年的能源費用又減少了 15%。

太陽能發電與家庭能源管理系統(HEMS)

在採取一些簡單的初步措施來提升房屋的能源效率之後,Emmanuel意識到接下來將需要更大的投資,並更專注於住家用電的來源。

經過多方考量,他最終選擇了太陽能發電。這是他專案的一大里程碑,因為這讓他開始批判性地思考自己的能源來源。雖然歐洲許多國家都有補助可以減輕太陽能板裝設成本,此安裝太陽能板的花費仍約為 8,000 歐元,。

HEMS 助力降低電費

Emmanuel繼續說:「在我的房子上裝了太陽能板後,我開始覺得自己就像一名能源專家,並且真的很有動力看看自己還能在哪裡節省能源開支。」

「在施耐德電機工作了近 30年,我深知家庭能源管理系統(HEMS)在限制不必要的能源使用方面有多麼重要。」

HEMS 能夠協助屋主追蹤住家的能源消耗模式,最高可減少 30%的能源使用量。HEMS也能透過電費優化和用電行為改善,來降低能源支出並提升整體效能。

Emmanuel 說:「投資 HEMS 系統幫助我將能源消耗簡化,我所消耗的能源有高達 80%完全來自房子的太陽能板。此時,我們一家人的年用電量已減少到 10,000度,相當於約 1,500歐元的總支出。」

「去年,我開始將多餘的太陽能電力賣給電力公司,這幫助我收回了太陽能板的初始投資成本。有了 Wiser HEMS的幫助,我可以在電費較低的時段優化用電行為,並將超過 2,500度的電力賣回電網,價值約 425 歐元(2023年數據)。」

邁向碳中和與綠能循環系統

Emmanuel的最終目標是讓住家達到碳中和,這促使他添購了一輛電動車,並利用太陽能板所產生的綠電為車輛充電,實現了一個完全的綠能循環系統。

自從開啟這項能源節約計畫以來,Emmanuel每年的電費支出已縮減到僅 900 歐元—比專案啟動之初節省了超過3,500歐元。

Emmanuel 總結道:「對於任何受到啟發並希望追隨我腳步的人,我的主要建議是—從小做起。先盤點你家的能源使用情況,找出可以輕鬆獲利的節能措施。對我來說,只是將主要的生活區域隔離開來就帶來了顯著的節省,然後我才投資於更大型的節能技術。」

「在我的家中安裝 HEMS系統為節能開啟了全新的機會,甚至為我打造了一個新的收入來源!雖然我對目前的成果感到滿意,但我知道我還可以做更多來強化我家的永續發展—敬請期待更多進展。」

家庭能源管理系統 HEMS(Home Energy Management System)是什麼?

家庭能源管理系統(Home Energy Management System, HEMS)是一套先進的系統,旨在透過監測、分析與控制家電的能源使用,達到節能減碳的效果。這套系統包括智慧電表、能源顯示器、家庭網路與智慧家電等組件,能夠即時收集並分析各種家電的耗電數據,進行最佳化的能源管理。

家庭能源管理系統 HEMS(Home Energy Management System)的核心功能

  1. 能源視覺化:透過智慧電表與能源顯示器,HEMS 能即時顯示家庭用電量,讓使用者清楚了解各個家電的耗電情況,幫助識別高耗能設備及用電尖峰時段。
  2. 智慧控制:HEMS 可根據使用者的習慣及即時的用電需求,自動調整家電的運作模式,例如在電價較低時啟動大功率設備,或是根據實際需求調整空調的運行。
  3. 節能方案:系統能分析過往的用電數據,提供針對性的節能建議,並可結合智慧家電進行自動化節能管理,有效減少電費支出。
  4. 再生能源整合:HEMS 能與太陽能等再生能源設備相結合,管理並利用自行生產的電力,將剩餘電力儲存或輸送回電網,達到能源的創造、儲存與自由使用。

家庭能源管理系統 HEMS(Home Energy Management System)的推廣與應用

隨著全球暖化及能源需求不斷增加,HEMS 的推廣成為趨勢。在台灣,政府已啟動智慧電表的建置計劃,預計在 2050 年前完成全國的智慧電表安裝。智慧電表的普及,將大幅提升 HEMS 的應用意願與普及率,促使更多家庭加入節能減碳的行列。

家庭能源管理系統透過先進的感測技術與資料分析,不僅能實現居家能源管理的自動化,還能與電力公司進行雙向溝通,從而優化能源分配及使用效率。這不僅有助於緩解電力供應壓力,也對環境保護具有積極的意義。

延伸閱讀

  1. 智能充電:永續電動車充電解決方案
  2. 不動產管理者主導建築脫碳改造的4個理由及成功的三步驟藍圖
  3. HSBC Place的成功轉型:善用樓宇自動化控制系統,改善建築系統、管理和工作場域體驗

作者:Bidisha Nagaraj| 原文連結

相關連結

想深入瞭解文中提及的產品嗎?

立即聯繫業務
a person lying in the grass and reading

掌握產業趨勢,引領未來科技

施耐德電機專業洞察,您的產業知識寶庫。我們提供最新的產品資訊和最佳解決方案範例,助您在快速變動的科技世界中保持競爭優勢。想看更多精湛的文章?立即探索,一同打造永續未來。