許多人發現降低營運成本具有挑戰性,尤其是當缺乏數據透明度時更是如此。即便有數據透明度,許多成本似乎也不在您的控制範圍內。然而,在尋求節省零售店能源使用成本的機會時,情況並非如此。
提高零售業務的能源效率不僅能節省營運成本,還能減少對環境的二氧化碳排放。事實上,政府也視此為機會,提出各種地方和州政府計劃,專門幫助零售企業減少能源使用。
暖通空調(HVAC)和製冷設備在大多數食品零售店中消耗大量能源。如果我們能更好地監控和控制這些電氣設備,將有潛在的節能空間。例如,當埃及的家樂福超市尋求施耐德電機幫助其19家零售店降低能源費用時,部署了 EcoStruxure Facility Expert 解決方案,成功幫助他們每年節省 7% 的能源費用。同樣,在意大利的 Morlacchi Pasticceria,施耐德電機的連接技術幫助這家糕點店順利運行,並確保製冷溫度持續監控,以符合 HACCP 報告要求。
這對您意味著什麼
施耐德電機的HER架構
加熱和冷卻
製冷
EcoStruxure Facility Expert 讓您在控制和滿足製冷設備的報告要求時節省時間和精力。例如,檢查和記錄冰箱和冷凍庫內的溫度。在大多數食品零售環境中,這應該每天進行兩次,以確保食品儲存在 5-30°C 的溫度危險區間之外(在此範圍內,細菌可以快速生長,可能對人體有害)。
施耐德電機的 EcoStruxure Facility Expert 軟體可以全年無修監控和控制製冷設備,並在溫度超出設定的閾值時發出警報。可以按需生成溫度報告,以確保符合 HACCP 規範,並讓您掌握高峰消耗趨勢。
能源監控和控制
使用 EcoStruxure Facility Expert 追踪和監控所有電氣設備的能源消耗輕鬆簡單。該軟體允許您設置警報,以便在電路跳閘或電力使用過多時通知您。您還可以查看每個電路的消耗量,以便清楚地識別能源使用的地方。所有連接的設備,例如煎鍋、烤箱、烤麵包機等,都可以通過應用程序基於時間表或手動進行控制。
EcoStruxure Facility Expert 還可以追蹤包括水、氣和熱能在內的其他資源。
如何立即開始?
減少能源使用的第一步是了解您的能源流向。您可以通過使用能源計量和監控技術來監控您的能源消耗,如施耐德電機的HER架構所示。從那裡,施耐德電機的EcoStruxure Facility Expert 軟體可以幫助通過真實數據發現能源低效點,從而減少能源成本。
延伸閱讀1. 達成能源分析與節能目標:里爾大學結合軟硬體設備精準分析能源消耗
2. 埃及家樂福節能成功案例
3. Tanishq 透過 EcoStruxure IT 優化珠寶零售體驗
原文連結