我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

針對客戶分散式混合 IT 基礎架構,我們深知監控和可見性至關重要,且網路安全更是不可忽視。
為什麼我們這麼清楚?
因為我們一直在傾聽客戶的需求。在過去的 18 個月中,我們專注於 DCIM 3.0(資料中心基礎架構管理)的趨勢,並提供了相應的解決方案與功能,讓基礎架構更加具備韌性、安全性與永續性
無論是內部部署、協作機房,還是邊緣端的設施,我們正幫助客戶應對日益擴大的 IT 基礎架構挑戰。透過專為 EcoStruxure IT 打造的安全網路管理卡系統(SNS),我們有效應對了可見性與網路安全這兩大關鍵需求,為整體 IT 基礎架構提供完善支持。

可見性的核心推動力

當我們提到遠端監控,其實就是在談論基礎架構的可見性。而這是至關重要的,因為沒有可見性,您可能會面臨意外問題和系統停機的風險。
我們的網路管理卡 (NMC) 是提升可見性的關鍵,它已內嵌在我們多數的不斷電系統 (UPS) 和電力分配裝置 (PDU) 中。在將電力和冷卻設備連接至網路時,安全性至關重要。NMC 提供一套先進的管理應用和多種遠端連接協議,可輕鬆連接至您的建築管理系統、EcoStruxure IT 工具等。
藉由全面部署 NMC,您可以隨時隨地對基礎架構進行監控與管理,實現預防性維護與安全防護。

持續擴大的網路攻擊風險

Allianz 的調查指出,企業最擔心的問題已不再是能源危機或自然災害,而是網路安全事件。2023 年,平均一次網路入侵事件的損失高達 445 萬美元,而當年全球網路犯罪的總成本達到 8 兆美元,預計到 2025 年將上升至 10.5 兆美元。
雖然網路安全一直是重點議題,但針對被忽略的韌體攻擊正成為新的風險。如今,攻擊面已擴展至韌體層,而許多組織未能及時更新或管理其韌體,導致容易成為攻擊目標。

通過 TUV Rheinland 認證的 IEC 標準

我們的 NMC 系統之所以與眾不同,是因為它已通過全球頂尖檢測機構 TUV Rheinland 的獨立認證。我們致力於透明公開,IEC 62443-4-2 認證已上傳至我們的官網,任何人都可下載查閱。我時常聽到其他供應商談及其網路安全認證,但很少見到他們實際展示證書。

IEC 認證意味著施耐德電機在產品開發過程中遵循了嚴格的安全實踐,包括安全編碼、安全設計審查與漏洞管理。我們進行了深入的漏洞掃描和安全測試,且認證並非一次性過程,隨著新版本的更新,我們會持續投入資源進行再認證,這需要相當多的時間與研發成本,我們很樂意進行這樣的投資。

安全 NMC 系統的優勢

我們了解客戶的需求,致力於讓管理變得更加簡單。安全 NMC 系統能夠幫助客戶減少暴露於攻擊的風險、降低營運複雜度,並協助遵守合規要求,讓整體運作變得更為一致。
如果您已經擁有 IT ExpertData Center Expert 系統,安全 NMC 訂閱服務已包括其中,這些工具提供了進階的跨品牌管理能力。由於我們非常重視網路安全合規性與主動韌體管理,因此從 2024 年 4 月起,所有新的施耐德電機 UPS 和 PDU 設備將附贈一年期的安全 NMC 訂閱服務。

作者:Sarah Jane Hannon | 原文連結 

延伸閱讀

相關連結

想深入瞭解文中提及的產品嗎?

立即聯繫業務
a person lying in the grass and reading

掌握產業趨勢,引領未來科技

施耐德電機專業洞察,您的產業知識寶庫。我們提供最新的產品資訊和最佳解決方案範例,助您在快速變動的科技世界中保持競爭優勢。想看更多精湛的文章?立即探索,一同打造永續未來。