我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

Mini8 多迴路控制器

Mini8 多迴路控制器提供Eurotherm面板安裝式PID控制器的高效能控制。

它是一個緊湊型的資料採集設備,具有用於I/O的模組化設計和一個功能集,以滿足簡單和複雜用途。

 

E+PLC

E+PLC系列結合了Eurotherm在測量精度、精密控制和防竄改記錄方面的核心專業知識,並搭配經過驗證的PLC功能。該系列包括適用於小型機器應用的單機解決方案,以及適用於大型機器製程的模組化平台解決方案。
觀看所有E+PLC教程
 

Modicon M580

Modicon M580乙太網內建可程式自動化控制器(ePAC)是一款創新解決方案,可協助您提高生產力、提升效能,並為未來做好準備。
觀看所有Modicon M580教程
 

Modicon M221

Modicon M221 邏輯控制器提供同級最佳效能。書本形式也可使用,只需要少數設施就能提供極強的多功能服務。
觀看所有Modicon M221教程
 

Modicon Quantum

大型PLC,適用於製程應用、高可用性及安全解決方案。
觀看所有Modicon Quantum教程
 

Modicon M340

適用於工業過程和基礎設施的中程PLC。
觀看所有Modicon M340教程
 

自定進度培訓資源

White businesswoman at whiteboard leading meeting in office and showing graph.

尋找您附近的培訓中心

我們在培訓中心提供PLC和PAC現場培訓。施耐德電機可透過培訓評估計畫協助提升員工的技能水準和知識。
立即尋找 在新窗口中開啟
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
1. 何謂PAC和PLC?

可程式自動化控制器(PAC)及可程式邏輯控制器(PLC)為開放式架構運算系統,可協助自動化工業製程。公司使用PLCs和PACs作為設備和機器控制工具。然而,PAC和PLC之間有幾個區別,包括可靠性、堅固性、編程易用性、記憶體和處理能力,以及用於控制和管理的編程語言(梯形邏輯和C和C++的梯形邏輯)。

2. PAC和PLC的用途為何?

公司使用這些單一平台設備來監測來自感測器的資料。然後,他們使用這些資訊來控制機器和設備的運作。這幫助他們根據收集到的資料做出決策,並與其他數位作業系統的設備通訊。這些選項也非常適合用於記錄和儲存資料。PAC和PLC提供診斷功能,這是未來故障排除的關鍵。

3. 我們課程的好處是什麼?

該頁面提供的指南包括有關PLC培訓和PAC培訓的操作影片,並帶有完整的說明。您可以選擇最適合您需求的教程。這意味著選擇具有相關型號的所有訊息的指南。透過這種方式,您可以了解PAC和PLC的特性和特點。

Modicon培訓的另一個優勢是為所有客戶提供的專業知識。透過流暢和適合初學者的方法,使用者可瞭解提高效率的關鍵要素。進而,當使用這些控制系統時,可提升產業效能並降低成本。

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.